Calidad y Medioambiente

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Sucursal en España tiene entre otros muchos objetivos, cuidar el medioambiente y trabajar en todas sus actividades contemplando este entorno muy de cerca, así como establecer todo tipo de controles e indicadores necesarios para establecer unos estándares de calidad internos, y de satisfacción al cliente, en línea con el posicionamiento de la compañía.

Prueba de todo ello es la obtención de la certificación UNE-EN ISO 9001 en noviembre del 2000. Posteriormente, en febrero de 2004, se certificó el sistema de gestión medioambiental según la norma UNE-EN ISO 14001 y, desde enero de 2012, con el afán de ir más allá de lo requerido en dicha norma, la compañía está certificada también en EMAS.

Adicionalmente, en agosto de 2012, se obtuvo la certificación AEO (Certificado Operador Económico Autorizado), documento emitido por el Departamento de Aduanas, garantizando la solvencia profesional de la compañía en sus actividades de Import-Export. Esta certificación, es fruto del alto nivel de “Calidad” alcanzado en este departamento clave en la compañía.

En enero 2017, la compañía ha renovado sus certificaciones según la normativa ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.

La compañía también participa activamente en diversos foros y en Sistemas Integrados de Gestión, cumpliendo de esta forma con las normativas europeas.

Mejorar el comportamiento medioambiental en las actividades de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Sucursal en España, es el reto para todos los integrantes de la empresa, contando con su participación para conseguir la prevención y protección adecuada del Medio Ambiente, y así evolucionar hacia un desarrollo sostenible.

Por último, como parte del grupo MITSUBISHI ELECTRIC, la sucursal española está plenamente comprometida con el cumplimiento del objetivo medioambiental corporativo “VISION 2021 ”.