PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3174

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric prueba su tecnología de multiplexación espacial de 16 haces y logra un rendimiento de 25,5 Gbps en una estación base 5G

Versión PDF (PDF:289.7KB)

TOKIO, 14 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de multiplexación espacial de 16 haces que funciona a 28 GHz para estaciones base móviles de quinta generación (5G) y ha probado lo que se considera el primer1 sistema 5G del mundo en lograr un rendimiento de 25,5 Gbps en un dispositivo de un solo usuario a 28 GHz con un ancho de banda de 500 MHz. Mitsubishi Electric espera que su nuevo sistema móvil ayude a crear una sociedad en la que los dispositivos móviles estén conectados de forma ubicua a través de transmisión de banda ancha. Los detalles del sistema se anunciarán en la conferencia del IEICE Technical Committee on Radio Communication Systems el 28 de febrero. Los ensayos en exteriores están planificados para el ejercicio 2018.

1 Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de 14 de febrero de 2018

Características clave

La tecnología de multiplexación espacial de 16 haces consta de ocho unidades analógicas de baja potencia y procesamiento front-end para formar 16 haces, así como de un algoritmo de procesamiento digital de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) para reducir la interferencia entre haces. El nuevo sistema registra una ganancia de 4096 elementos de antena, pero su complejidad computacional se reduce a 16 elementos. El nuevo sistema de telecomunicaciones móviles que funciona a 28 GHz logró una eficiencia espectral de 63,7 bps/Hz2 y una velocidad de transmisión de enlace de bajada de 25,5 Gbps, considerándose ambos datos como pioneros, con un ancho de banda de 500 MHz en un dispositivo de un solo usuario.

2 Se asume que el tiempo de ocupación de la transmisión de enlace de bajada es del 80 % durante el intervalo de transmisión. El resto del intervalo se utiliza para la transmisión de enlace de subida.

El módulo de radiofrecuencia de dos haces de la antena MIMO masiva incluye dos unidades de antena activa acopladas en fase (APAA) que funcionan a 28 GHz, cada una compuesta por 256 elementos de antena y dispositivos de radiofrecuencia densamente integrados. El grosor del módulo de radiofrecuencia de tan solo 7 cm, aproximadamente un tercio del grosor de una unidad anterior, permitirá una instalación sencilla para la amplia implementación de sistemas 5G.

Descripción general

  Parámetros de transmisión Rendimiento máximo Tecnología de transmisión espacial destacada
5G Transmisión paralela de 16 flujos de 500 MHz 25,5 Gbps Tecnología de multiplexación espacial de 16 haces para un solo usuario3
Tradicional (4G) Transmisión paralela de 4 flujos de 60 MHz 788 Mbps4 Tecnología MIMO para un solo usuario
  • 3 Dispositivo de un solo usuario
  • 4 Sistema de comunicación móvil 4G más reciente en Japón en febrero de 2018

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.