PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3219

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric proporciona a la empresa eléctrica de Birmania transformadores y aparellaje de alta tensión

Contribuirá al desarrollo de un suministro de energía estable en Birmania

Versión PDF (PDF:182.7KB)

TOKIO, 24 de octubre de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy que ha sido elegida para proveer a Electric Power Generation Enterprise (EPGE), la empresa nacional de generación de energía eléctrica de Birmania, de 46 dispositivos de aparellaje con aislamiento de gas (GIS), 7 transformadores y otros equipos a través de la filial Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. Los equipos se distribuirán a comienzos del año próximo para su uso en subestaciones que se prevé que empiecen a funcionar en 2021.

La orden de suministro se incluye en el Proyecto de Actualización y Rehabilitación Urgentes, Fase 1 (Paquete 2), un proyecto de ayuda oficial al desarrollo (ADO) del Gobierno japonés en Birmania. De ahora en adelante, Mitsubishi Electric suministrará una serie de equipos fiables y de alta calidad para contribuir al desarrollo de la infraestructura y la economía de Birmania.

Aparellaje con aislamiento de gas

Transformador trifásico dividido especial

Birmania está desarrollando su infraestructura eléctrica para superar la escasez de energía eléctrica, consecuencia del acelerado crecimiento económico del país. Como parte de este esfuerzo, el país está renovando y actualizando sus antiguas subestaciones como medida de alta prioridad.

El aparellaje con aislamiento de gas de Mitsubishi Electric puede instalarse en zonas con poco espacio de las subestaciones existentes, y sus transformadores trifásicos divididos de diseño especial pueden agruparse en módulos compactos independientes para transportarse con facilidad a ubicaciones cuya infraestructura de transporte está aún en vías de desarrollo. Mitsubishi Electric fue el proveedor elegido para esta orden de suministro por la alta calidad de sus productos y su experiencia en el suministro de productos de este tipo a clientes de Japón y otros mercados.

Resumen de orden

Subestación Ywama Tharkayta Ahlone
Producto (uds.) GIS 230 kV (4),
GIS 66 kV (10)
y transformador 230 kV (3)
GIS 66 kV (25),
transformador trifásico dividido especial 230 kV (2) y otros equipos
GIS 66 kV (7),
transformador 230 kV (2)
y otros equipos
Entrega Secuencialmente a partir de 2019

Electric Power Generation Enterprise

Sede Nay Pyi Taw, Birmania
Propiedad Gobierno de Birmania: 100 %
Fecha de establecimiento Abril de 2016
Sector Generación de electricidad en Birmania

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.