PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3224

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric comenzará a operar una instalación para la verificación de corriente continua de alta tensión

Lanzará un negocio global de convertidores de fuente de tensión basados en el sistema de HVDC

Versión PDF (PDF:213.4KB)

TOKIO, 13 de noviembre de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 26 de noviembre comenzará a operar una instalación para la verificación de sistemas de corriente continua de alta tensión (HVDC) que la empresa ha construido en su Transmission and Distribution Systems Center en Amagasaki, Japón. La nueva instalación para la verificación reforzará la entrada de la empresa en el mercado global de sistemas convertidores de fuente de tensión (VSC). El objetivo de Mitsubishi Electric es obtener pedidos mundiales de los sistemas HVDC-Diamond® por valor de más de 50 mil millones de yenes (aprox. 450 millones de dólares estadounidenses) para 2020.

Nueva instalación para la verificación de HVDC de Mitsubishi Electric

Los sistemas de HVDC ayudan a reducir las emisiones de CO2 gracias a la integración y al amplio uso de las energías renovables, como la energía fotovoltaica y la eólica. Mitsubishi Electric calcula que el valor del mercado mundial de sistemas de HVDC fue de unos 770 000 millones de yenes (aprox. 7000 millones de dólares estadounidenses) en 2017 y prevé que crezca aproximadamente un 6 % al año. Existen dos tipos de sistemas de HVDC: los sistemas de VSC y los sistemas con convertidores conmutados por red (LCC), de los cuales el primero no requiere una fuente de energía externa para la conmutación y el segundo sí. Se prevé que los sistemas de HVDC basados en VSC atraigan una demanda mayor, ya que requieren menos requisitos para la conexión de líneas de transmisión.

Mitsubishi Electric lanzará su negocio de los sistemas de HVDC basados en VSC para cubrir la demanda en el mercado mundial de los sistemas de energía actuales. Gracias a su nueva instalación para la verificación, la empresa ofrecerá sistemas altamente fiables mediante la verificación de rendimiento del funcionamiento y las funciones, incluidos los fallos en la redes de CA y de CC con escala real.

Nueva instalación para la verificación de sistemas HVDC

Ubicación 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, prefectura de Hyogo, Japón
Superficie del edificio 1217,6 metros cuadrados (aprox. 13 450 pies cuadrados)
Superficie del suelo 1767,8 metros cuadrados (aprox. 18 300 pies cuadrados)
Estructura Estructura de acero de dos plantas
Inicio de las operaciones 26 de noviembre de 2018
Productos Sistema en paralelo (back-to-back) basado en VSC de 50 MW*
Instalación principal Convertidor, control y protección, equipo de CA
  • * transfiere energía entre dos convertidores en la misma ubicación

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.