PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3208

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará el módulo TFT-LCD a color WXGA de 7,0 pulgadas

Ideal para instrumentos de medición exteriores y dispositivos industriales versátiles

Versión PDF (PDF:301.9KB)

TOKIO, 22 de agosto de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD WXGA de 7,0 pulgadas para aplicaciones industriales, como instrumentos de medición exteriores, dispositivos, etc. El módulo ofrece una combinación sin precedentes de WXGA de alta resolución (1280 × 768 puntos), unos ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 176 grados, un alto brillo de 1000 cd/m2, una alta relación de contraste de 1000:1, un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que oscila entre -40 y 80 grados centígrados y una alta resistencia a vibraciones. Las ventas de muestras comenzarán el 20 de septiembre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric
AA070TA11

El nuevo módulo TFT-LCD satisfará la creciente demanda del mercado de aplicaciones e instalaciones versátiles que ofrezcan características como una alta resolución, unos ángulos de visión amplios, un alto contraste y una alta resistencia a temperaturas extremas y vibraciones.

Mitsubishi Electric ofrece ahora 34 módulos TFT-LCD con ángulos de visión muy amplios.

Características del producto

1)
Alta resolución, ángulos de visión muy amplios y alto brillo para diversos instrumentos de medición e instalaciones
- Pantalla WXGA 1280 (H) × 768 (V) de alta resolución que gestiona hábilmente grandes cantidades de información
- Ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 176 grados que garantizan una visibilidad excelente en una gran variedad de instalaciones
- Alto brillo de 1000 cd/m2 y alta relación de contraste de 1000:1 para una visibilidad excelente en entornos con mucha luz Relación de atenuación del 1 al 100 % que asegura la visibilidad independientemente del nivel de brillo del entorno
- Retroiluminación LED, de nuevo diseño, que mejora la eficiencia del brillo en un 30 % (en comparación con la retroiluminación LED convencional al mismo nivel de brillo) y contribuye a reducir el consumo energético
2)
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento y alta resistencia a las vibraciones para dispositivos industriales exteriores
- Componentes resistentes que permiten el uso en ambientes extremos, a temperaturas de entre -40 y 80 grados centígrados
- Diseño mecánico optimizado que logra una alta resistencia a las vibraciones de 6,8 Gs (casi 7 veces mayor que la resistencia de 1,0 Gs de los productos actuales "AA…" de Mitsubishi Electric) para montajes por compresión (periférico LCD presionado desde atrás para acoplarse al bastidor) o 2 Gs para montajes laterales (acoplado al bastidor mediante los agujeros laterales)

Programa de ventas

Producto Modelo Controlador LED Envíos de muestras
Módulo TFT-LCD WXGA de 7,0 pulgadas AA070TA01 Implementado 20 de septiembre de 2018
AA070TA11

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.