PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3237
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Se espera que contribuya a una comunicación de gran capacidad y reduzca el consumo energético de las estaciones base móviles
TOKIO, 10 de enero de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado el primer amplificador de nitruro de galio (GaN) controlado digitalmente y de banda ultraancha del mundo*, compatible con un sorprendente rango de bandas sub-6 GHz y centrado en sistemas de comunicación móvil de quinta generación (5G). Con un nivel de eficiencia energética** superior al 40 %, se espera que este amplificador contribuya a una gran capacidad de comunicación y reduzca el consumo energético de las estaciones base móviles.
* Según un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de jueves, 10 de enero de 2019
** Nivel de potencia de salida equivalente al de una señal modulada con una relación de pico a promedio (PAPR) de 6,5 dB
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.