PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3246
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Contribuirá a lograr edificios cómodos y que consiguen un ahorro energético superior
TOKIO, 30 de enero de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que tiene previsto construir una nueva instalación de prueba para su amplia cartera integrada de tecnologías para edificios de energía neta cero (ZEB) en su Information Technology R&D Center de Kamakura, Japón. La instalación acelerará las fases de desarrollo, evaluación y demostración de tecnologías ZEB de la empresa, con el objeto de satisfacer la creciente demanda de edificios que combinan comodidad y el máximo ahorro de energía. Las tecnologías ZEB de Mitsubishi Electric forman parte del esfuerzo continuado de la empresa por ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS). La nueva planta, que tendrá un costo aproximado de 3600 millones de yenes, comenzará a funcionar en junio de 2020.
Las tecnologías ZEB mantienen un ambiente interior cómodo, pero reduciendo considerablemente el consumo energético anual en comparación con los edificios convencionales. Esto se consigue gracias a la incorporación de medidas tales como el aislamiento térmico avanzado, la protección solar, la energía natural y a los equipos de gran eficiencia, así como a la generación de energía in situ (energía fotovoltaica, etc.), según la definición oficial realizada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI). En la nueva instalación se examinarán todos esos sistemas, que suelen permitir a las tecnologías ZEB generar toda la energía primaria que necesitan para funcionar de forma independiente.
Mitsubishi Electric está ayudando a popularizar estas tecnologías al prestar de servicios de planificación y de apoyo comercial. La empresa se registró con el METI como planificador oficial de ZEB en 2017. En el futuro, Mitsubishi Electric tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la aplicación de las tecnologías ZEB para conseguir un mayor ahorro de energía y unos espacios habitables más cómodos. Asimismo, contribuirá a conseguir entornos de oficina más prácticos gracias a su original concepto ZEB+.
Ubicación | 5-1-1 Ofuna, ciudad de Kamakura, prefectura de Kanagawa, Japón (campus de Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation) |
---|---|
Superficie del edificio | Aproximadamente 2.000 m2 |
Superficie | Aproximadamente 6000 m2 |
Estructura | Estructura de acero de cuatro plantas |
Inicio de operaciones | Junio de 2020 |
Inversión | Aproximadamente 3600 millones de yenes (1600 millones de yenes incluidos para el equipo de demostración) |
ZEB+ es una marca registrada de Mitsubishi Electric Corporation.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.