Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3266
TOKIO, 6 de marzo de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado la construcción de una nueva planta en el complejo de su filial Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. (MEAC), en la localidad checa de Slaný. Gracias a la nueva fábrica, MEAC podrá aumentar la producción en masa de sistemas de inversores y motores para automóviles eléctricos, como los sistemas del generador de arranque integrado (ISG) para vehículos híbridos de 48 voltios de la empresa*, cuya demanda se espera que aumente rápidamente, sobre todo en Europa.
Imagen de la nueva planta en MEAC
Con el objetivo de ampliar la escala del negocio de equipos de automoción, Mitsubishi Electric planea desarrollar una amplia gama de productos de automoción avanzados, en la que volcará sus tecnologías patentadas en los sectores de la electrónica de potencia, el control de integración para automóviles y el devanado de bobinas de alta densidad para motores.
Ubicación | Slaný (República Checa) |
---|---|
Superficie del edificio | Planta única y superficie total del suelo de 9880 m2 |
Finalidad | Producción de motores e inversores para automóviles de motor eléctrico |
Inversión | 1200 millones de JPY |
Inicio de las operaciones | Abril del 2020 |
Medidas medioambientales | Iluminación LED, sistema combinado de aire acondicionado por refrigerante y agua de Mitsubishi Electric (de conformidad con la normativa medioambiental de la Unión Europea, se utilizará un refrigerante bajo en GWP) |
Representante | Shigeru Shiroyama |
---|---|
Empleados | 423 |
Ubicación | Polytickych veznu 1564 274 01, Slaný (República Checa) |
Nivel de inversión | Mitsubishi Electric Corporation: 90% Mitsubishi Electric Europe B.V.:10% |
Capital | 350 000 000 CZK |
Principales productos | Producción y venta de motores ISG, alternadores, motores de arranque, unidades de control y motores de dirección eléctrica asistida |
(A fecha de finales de enero de 2019).
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.