Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3273
TOKIO, 28 de marzo de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su filial, Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC), lanzará el 1 de abril el ascensor NEXIEZ-LITE MRL, un modelo de manufactura india que no requiere la inclusión de sala de máquinas. El modelo se sumará a la serie NEXIEZ-LITE de ascensores para edificaciones residenciales, oficinas y hoteles de baja y media altura de la India, un país que cuenta con el segundo mayor mercado de ascensores de todo el mundo. El fabricante IMEC espera vender 1000 unidades en 2021.
Ascensor NEXIEZ-LITE MRL de Mitsubishi Electric
Nombre del producto | Uso | Capacidad (personas) | Velocidad | Lanzamiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|
NEXIEZ-LITE MRL | Pasajeros | 544 a 1020 kg (8 a 15) | 60 m/min o 105 m/min | 1 de abril de 2019 | Por presupuesto |
El mercado de los ascensores en la India sigue expandiéndose a medida que su economía continúa creciendo. La demanda anual de nuevas instalaciones para el ejercicio fiscal de marzo de 2019 ha ascendido aproximadamente a unas 52 000 unidades, un récord que sitúa al país en el segundo mayor consumidor de este mercado, tan solo por detrás de China, y con unos valores que se estima que sigan al alza. Hasta ahora, los ascensores sin sala de máquinas llegaban a la India desde fábricas japonesas o tailandesas. No obstante, en vista de la demanda local de mayor libertad de diseño arquitectónico y de un mejor aprovechamiento de la superficie del suelo, IMEC decidió presentar, como parte de la serie NEXIEZ-LITE, el modelo NEXIEZ-LITE MRL, de venta exclusiva en la India. El objetivo de Mitsubishi Electric e IMEC es proporcionar a los clientes unos servicios y productos fiables y seguros en este mercado indio en expansión.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.