Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3274
TOKIO, 4 de abril de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el cierre de un contrato con ROMATSA (del inglés, Romanian Air Traffic Services Administration), el proveedor nacional de servicios de tránsito aéreo y meteorología aeronáutica de Rumanía, por el que le proporcionará un sistema lídar Doppler de terminal (DIABREZZA™ serie A) al Aeropuerto Internacional de Bucarest Henri Coandă, el más concurrido de Rumanía. Dicho sistema lo distribuirá Mitsubishi Electric en 2020 por orden del integrador de sistemas CSR (del rumano, Centrul Pentru Servicii De Radiocomunicatii SRL). Mitsubishi Electric ya había conseguido anteriormente un contrato de distribución de un sistema lídar Doppler de terminal con el Aeropuerto Internacional de Niza-Costa Azul, de manera que el contrato con el Aeropuerto Henri Coandă es el segundo de la empresa en Europa y el décimo en todo el mundo. La empresa está ampliando su negocio de radares meteorológicos y sistemas lídar en el mercado mundial con el objetivo de alcanzar un volumen de ventas netas de unos 2500 millones de yenes para el año fiscal que concluye en marzo de 2021.
Los sistemas de radar meteorológico Doppler de terminal miden el movimiento de las precipitaciones mediante microondas para detectar de manera eficaz la cizalladura del viento cerca de los aeropuertos en condiciones con precipitaciones. Sin embargo, para una máxima seguridad, la detección se requiere en todo tipo de condiciones, no únicamente durante las precipitaciones. Por este motivo, la integración de un radar y un sistema lídar es de vital importancia. No solo es aplicable a aeropuertos de gran tamaño, sino también a aeropuertos de tamaño mediano que disponen de aviones a reacción y donde suele haber vientos fuertes.
Un sistema lídar Doppler de terminal transmite rayos láser y detecta la luz que retrodispersan el polvo u otras partículas en el aire, lo que permite que el sistema utilice el cambio de frecuencia Doppler de la luz retrodispersada para medir la línea de visión dela velocidad y dirección del viento. A partir de los datos recogidos, se pueden detectar fenómenos meteorológicos peligrosos como la cizalladura del viento y microrráfagas dentro de los rangos de observación. Mitsubishi Electric ha ampliado el rango de observación a más de 20 km gracias a su amplificador de guía de onda plana, que cumple las normas y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un órgano de las Naciones Unidas que se encarga de regular las operaciones y los reglamentos de la aviación civil mundial.
Mitsubishi Electric distribuye sistemas lídar Doppler de terminal desde 2015, y ya se han implantado seis sistemas, además de tres que se prevé que se distribuyan en los aeropuertos internacionales de Pekín-Daxing (China), Niza-Costa Azul (Francia) y Kansai (Japón), aparte del de Henri Coandă. ROMATSA ha elegido el sistema lídar Doppler de terminal de Mitsubishi Electric por la alta calidad de la tecnología de la empresa y por su excelente historial de distribución a los principales aeropuertos de todo el mundo.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.