Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric agrega nuevas funciones a la "tarjeta MELFA Smart Plus"Mantenimiento predictivo y facilidad de uso mejorada de los sensores de potencia con la tecnología de AI "Maisart"

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3276

TOKIO, 23 de abril de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento del "paquete de tarjetas MELFA Smart Plus", así como de la "tarjeta MELFA Smart Plus", con funciones de mantenimiento predictivo ampliado y sensores de potencia mejorados para actualizar la funcionalidad de los robots industriales de la serie MELFA-FR. El lanzamiento tendrá lugar el 26 de abril de 2019 y las nuevas funciones incorporan Maisart®*1, la tecnología de inteligencia artificial (AI) compacta original de Mitsubishi Electric, que permite reducir en un 60 % el takt time y el tiempo de puesta en marcha de los sistemas y contribuye a incrementar la productividad de los centros de fabricación.

  1. *1Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology" (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora).
  • Tarjeta MELFA Smart Plus

  • Inserción en la serie MELFA-FR

Características del producto

  1. 1) Reduce el tiempo de inactividad mediante la detección anticipada de anomalías (mantenimiento predictivo)
    • La función de mantenimiento predictivo utiliza Maisart para detectar y proporcionar advertencias tempranas de anomalías en productos de sistemas de transmisión*2 incorporados a robots, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad.
    • El servicio de mantenimiento predictivo de alta precisión se realiza mediante la simple inserción de la tarjeta en el controlador del robot, sin necesidad de agregar ningún otro dispositivo o sensor.
    1. *2 Reductores, codificadores de motor y baterías para mantener la memoria de información de posición.

  2. 2) Menor tiempo de ciclo con el ajuste automático de parámetros (sensor de potencia mejorado)
    • Maisart ajusta automáticamente los parámetros de los sistemas que utilizan sensores de potencia*3.
    • El takt time se reduce en un 60 %*4 frente a los métodos convencionales mediante el control de la presión ejercida en los elementos de destino, lo que contribuye a agilizar las operaciones de forma similar a las realizadas por profesionales cualificados.
    1. *3 Reductores, codificadores de motor y baterías para mantener la memoria de información de posición.
    2. *4 En comparación con el valor de referencia para la operación de inserción de conectores basada en las condiciones establecidas por Mitsubishi Electric.

  3. 3) Menor tiempo de puesta en marcha mediante la generación automatizada de programas (sensor de potencia mejorado)
    • Solo es necesario introducir los puntos de inicio y finalización de la operación para generar automáticamente un programa que reduce al mínimo el tiempo de funcionamiento.
    • Acorta el tiempo de puesta en marcha del sistema en un 60 %*4 frente a un método convencional.

Calendario de lanzamiento

Nombre del producto Nombre del modelo Especificación principal Precio Fecha de lanzamiento Objetivo de ventas para el ejercicio 2019
Paquete de tarjetas MELFA Smart Plus 2F-DQ520 Equipado con las siete funciones*5, incluidas las de mantenimiento predictivo y expansión del sensor de potencia Precio abierto 26 de abril 200 unidades
Tarjeta MELFA Smart Plus 2F-DQ521 Cualquiera de las funciones del paquete de tarjetas MELFA Smart Plus*5, como el mantenimiento predictivo o la expansión del sensor de potencia. Precio abierto
  1. *5 Véase la tabla Función de MELFA Smart Plus en el documento completo.

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes