Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3288
TOKIO, 20 de junio de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el establecimiento de la empresa MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO) para acelerar su crecimiento empresarial en el sector de ascensores y escaleras mecánicas en el sumamente prometedor mercado regional del Mekong. La nueva empresa, creada por Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET), una filial de Mitsubishi Electric, comenzará a operar el 1 de julio de 2019. Se espera que la nueva empresa fortalezca la venta de ascensores y escaleras mecánicas de Mitsubishi Electric, así como la prestación de servicios de mantenimiento de alta calidad relacionados. Se espera que las ventas anuales en Laos aumenten a 3,82 millones de dólares estadounidenses para el año fiscal que concluye en marzo de 2024, es decir, un 50 % más en comparación con el año fiscal que terminó en marzo de 2019.
Edificio donde se ubicará MLAO
Laos, que viene registrando un crecimiento anual del PIB de un 7 % aproximadamente durante los últimos años, es un mercado emergente con mucho potencial de crecimiento en la demanda de ascensores y escaleras mecánicas. Mitsubishi Electric prevé un aumento de la demanda anual de 180 unidades aproximadamente en el año fiscal que concluyó en marzo de 2019 hasta 290 unidades aproximadamente en un plazo de cinco años.
Mitsubishi Electric y su filial MET han distribuido ascensores y escaleras mecánicas en Laos desde 2013 a través de un agente local, Souvanny Home Center Public Company (SVN). Mitsubishi Electric es un reconocido líder con una cuota de mercado del 30 % aproximadamente, principalmente en el segmento premium, como hoteles y oficinas de lujo.
Habiendo completado con éxito muchos proyectos de instalación de ascensores y escaleras mecánicas en Tailandia, MET compró e integró la empresa de ascensores y escaleras mecánicas de SVN con MLAO. La nueva empresa se centrará en proporcionar ascensores y escaleras mecánicas que ofrezcan mayor seguridad y tranquilidad, y estará respaldada por la asistencia y la orientación de MET para las operaciones de instalación y mantenimiento.
Mitsubishi Electric, que también distribuye ascensores y escaleras mecánicas a través de agentes en los mercados vecinos de Camboya y Myanmar, espera poder acelerar su expansión empresarial en el mercado regional del Mekong, que está creciendo rápidamente.
Empresa | MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
Director general | Sonthi Piamsawad | ||
Ubicación | Vientián, Laos | ||
Capital | 20 000 millones de kips laosianos (LAK) (2,3 millones de dólares estadounidenses) | Propiedad | MET: 100 % |
Fecha de establecimiento | Junio de 2019 | Inicio del negocio | 1 de julio de 2019 |
Empleados | Aproximadamente 60 (a fecha de junio de 2019) | ||
Sector | Venta, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Laos |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.