Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3296
TOKIO, 26 de agosto de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que llevará a cabo una prueba formal de sus "señales dinámicas", una tecnología nueva que permite proyectar imágenes animadas, como indicaciones y alertas, en los suelos de las instalaciones públicas y de otro tipo de edificios. El lugar donde se celebrará la prueba, cuyo objetivo es fomentar la estandarización internacional de los símbolos utilizados en las señales dinámicas, así como su aplicación, será Musashino Forest Sport Plaza en la ciudad de Chofu, Tokio. La prueba se llevará a cabo durante la competición internacional de baloncesto masculino en silla de ruedas "Mitsubishi Electric WORLD CHALLENGE CUP 2019", que se celebrará allí desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2019.
La prueba formará parte de la "Estandarización Internacional de Señales Dinámicas", una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST) y Mitsubishi Electric, parte de un proyecto encargado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria a la Asociación Japonesa de Estándares.
La implementación de señales dinámicas hará que los visitantes se orienten de forma más fácil y cómoda en grandes instalaciones. Mitsubishi Electric pretende contribuir de esta forma al desarrollo de una sociedad que permita a todos un acceso sin obstáculos, así como a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Ejemplo de señal dinámica
Imagen de las pruebas
Aunque las señales dinámicas animadas ya se han implementado en Japón y en otros países, actualmente no existen estándares acordados que determinen aspectos como la visibilidad o los símbolos utilizados. Esta prueba, una iniciativa mundial dirigida por Japón, representa el primer intento de estandarizar su aplicación y uso.
Mitsubishi Electric ya ha realizado pruebas de sus señales dinámicas en instalaciones públicas como estaciones de ferrocarril y eventos deportivos. El análisis de los datos que han aportado estas pruebas por parte de la empresa ha confirmado que proporcionan una solución eficaz a los problemas de visibilidad y falta de accesibilidad presentes en dichas instalaciones, con una mejora significativa de su facilidad de uso.
Con los datos recopilados, Mitsubishi Electric ha definido criterios que incluyen la visibilidad y el diseño de símbolos concretos. Además, en colaboración con el AIST, está proponiendo formatos estandarizados a nivel mundial para estos a la Organización Internacional de Normalización (ISO). Como parte de los requisitos para esta estandarización, la empresa llevará a cabo pruebas de las señales dinámicas que ofrezcan orientación hasta los asientos y los ascensores del reciento, con contenido que se ajuste a los estándares propuestos.
Por medio de estas pruebas y de las actividades relacionadas, Mitsubishi Electric pretende contribuir a la creación de instalaciones que permitan un acceso fácil a todas las personas y, de manera más general, promocionar las ventajas de las señales dinámicas para la sociedad en su conjunto.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.