Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3297
TOKIO, 27 de agosto de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo de alimentación inteligente (IPM) de alto rendimiento, la versión 7 del DIPIPM™ superpequeño, que ofrece menos ruido de radiación y un consumo de energía reducido para los sistemas de accionamiento del inversor en los aparatos de aire acondicionado y otros motores de pequeña capacidad. La versión 7 del DIPIPM superpequeño se pondrá a la venta el 29 de octubre.
Versión 7 de la serie de DIPIPM superpequeño
Producto | Modelo | Calificación | Fecha de comercialización |
---|---|---|---|
Versión 7 de la serie de DIPIPM superpequeño |
PSS20S93E6/F6-AG | 20 A/600 V | 29 de octubre de 2019 |
PSS30S93E6/F6-AG | 30 A/600 V | ||
PSS40S93E6/F6-AG | 40 A/600 V |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.