Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric prepara el lanzamiento de los módulos TFT-LCD a color WXGA de 12,1 pulgadasIdóneos para uso en entornos externos con condiciones adversas o en aplicaciones industriales

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3309

TOKIO, 3 de octubre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un módulo TFT-LCD a color WXGA de 12,1 pulgadas. Gracias a su diseño, su uso es ideal en entornos externos con condiciones adversas (p. ej.: en vehículos utilitarios pesados o en una obra) como en el sector agrícola o en aplicaciones industriales.

Los nuevos módulos ofrecen una combinación sin precedentes de prestaciones avanzadas, como la alta resolución WXGA (1280 × 800 píxeles), ángulos de visión horizontales y verticales superamplios de 176 grados y un intenso nivel de luminosidad de 1500 cd/m2. A lo anterior se suma una relación de contraste alta de 1000:1, un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que abarca entre -40 y 80 grados centígrados y una elevada resistencia a las vibraciones, todas ellas características con una creciente demanda en el mercado.

La venta de muestras comenzará el 31 de octubre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color
AA121TJ11 de Mitsubishi Electric

Características del producto

  1. 1)Amplio rango de temperaturas de funcionamiento y alta resistencia a las vibraciones
    • Componentes resistentes que permiten el uso a temperaturas extremas de entre -40 y 80 grados centígrados.
    • Diseño mecánico optimizado que logra una alta resistencia a las vibraciones de 6,8 Gs (7 veces mayor que la resistencia de 1,0 Gs de los productos actuales "AA-" de Mitsubishi Electric) y permite montajes por compresión (periféricos LCD acoplados al bastidor desde atrás) o 1,5 Gs para montajes laterales (acoplados al bastidor mediante agujeros laterales).
  2. 2)Alta resolución, ángulos de visión superamplios y nivel intenso de brillo para diversos instrumentos de medición e instalaciones
    • Pantalla de alta resolución (WXGA) con capacidad para gran cantidad de texto e imágenes.
    • Ángulos de visión horizontales y verticales superamplios de 176 grados que garantizan una visibilidad excelente en una gran variedad de instalaciones.
    • Alta luminosidad de 1500 cd/m2 y relación de contraste alta de 1000:1, que ofrecen una visibilidad excelente incluso en entornos con mucha luz. Relación de atenuación del 1 al 100 %, que garantiza la visibilidad con independencia del nivel de brillo del entorno.
    • El nuevo diseño del panel TFT mejora en un 70 % la gama cromática de los estándares NTSC con respecto al modelo anterior (AA121TH), con lo que ofrece gráficos de gran dinamismo.

Programa de ventas

Producto Tamaño Resolución Modelo Controlador LED Envíos de muestras
Módulo TFT-LCD 12,1 pulgadas WXGA AA121TJ01 Implementado 31 de octubre de 2019
AA121TJ11 No implementado

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes