Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric presenta el prototipo de vehículo “EMIRAI S”Este prototipo cuenta con las tecnologías de detección y de HMI más recientes que contribuirán a la futura sociedad MaaS

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3311

TOKIO, 8 de octubre de 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha presentado hoy su prototipo de vehículo EMIRAI S, equipado con tecnologías de vanguardia, como una innovadora interfaz hombre-máquina y funciones de detección biológica, que se espera que contribuyan a la seguridad del transporte, así como a una mejora de la comunicación de los pasajeros para la futura sociedad de la movilidad como servicio (MaaS). El EMIRAI S se presentará durante la 46.ª edición del Salón del Automóvil de Tokio de 2019 en el recinto ferial Tokyo Big Sight, del 24 de octubre al 4 de noviembre.

Representación de EMIRAI S

Características

  1. 1)Tecnología biométrica que garantiza el transporte seguro
    • DMS*1 con tecnología de detección de la frecuencia cardiaca sin contacto que incorpora cámaras de infrarrojo cercano. Tecnología de seguimiento facial*2 que sigue constantemente los movimientos del rostro del conductor. La temperatura de la superficie corporal se mide con un sensor.
    • Los análisis de la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal permiten al sistema diagnosticar el estado del conductor en caso de fatiga, somnolencia, malestar repentino, etc.
    1. *1Sistema de supervisión del conductor
    2. *2La tecnología de seguimiento facial identifica la posición de los ojos, la nariz y la boca mediante imágenes de la cámara
  2. 2)Interfaz hombre-máquina innovadora que facilita la comunicación tanto en el interior como en el exterior del vehículo
    • - La tecnología de separación de discursos distingue los comandos de voz de las demás conversaciones verbales en el vehículo, ya que reconoce quién y cuándo se pronuncian los comandos de voz, en función de las señales de audio y las imágenes de la cámara*3.
    • La amplia pantalla de imágenes combinadas se compagina con imágenes 3D flotantes y efectos visuales holográficos, mientras que la pantalla con mando en forma de anillo simplifica las operaciones mediante varias GUI. Ambas ayudan a llevar a cabo operaciones intuitivas para lograr experiencias de usuario mejoradas.
    1. *3Tecnología HMI inteligente y natural para una movilidad inteligente
      https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0122-c.html (22 de enero de 2019)

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes