Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3323
TOKIO, 12 de diciembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO, 6503) ha anunciado hoy que su línea de transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT), diseñados para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite (SATCOM), se ampliará con la adición de nuevos GaN-HEMT de 70 y 100 W en la banda Ku (entre 12 y 18 GHz), adecuados para aplicaciones multiportadora. El modelo de GaN-HEMT de 70 W consigue una baja distorsión de la intermodulación de tercer orden (IMD3)* con una amplia frecuencia de desvío** de hasta 400 MHz, que se considera el nivel más alto del sector. Por su parte, el modelo de GaN-HEMT de 100 W combina una potencia de salida incomparable con una IMD3 baja y una frecuencia de desvío de hasta 200 MHz. Mitsubishi Electric comenzará a enviar muestras de ambos modelos el 15 de enero.
GaN-HEMT para estaciones terrestres de SATCOM en la banda Ku
Izquierda:MGFK50G3745A (100 W) Derecha: MGFK48G3745A (70 W)
La demanda de comunicaciones y de recepción de noticias por satélite (SNG) en la banda Ku está creciendo rápidamente, con el objetivo de garantizar las comunicaciones en el supuesto de que ocurran desastres naturales y para las zonas rurales en las que es difícil instalar equipos de red de cable. Además, las comunicaciones de alta velocidad, con una capacidad cada vez mayor, han supuesto una ampliación de las necesidades en materia de comunicaciones por satélite, tanto multiportadora como monoportadora. Se espera que los nuevos GaN-HEMT de Mitsubishi Electric aceleren la materialización de estaciones terrestres más pequeñas, así como de comunicaciones más rápidas y de mayor capacidad para distintas necesidades.
Producto | Aplicación | Modelo | Descripción general | Envío | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | Potencia de salida en estado de saturación | Desvío de frecuencia | ||||
GaN- HEMT en la banda Ku |
Estaciones terrestres de SATCOM |
MGFK48G3745A | 13,75-14,5GHz | 48,3 dBm (70 W) |
Hasta 400 MHz | 15 de enero de 2020 |
MGFK50G3745A | 50,0 dBm (100 W) | Hasta 200 MHz |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.