Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanza la serie de robots colaborativos MELFA ASSISTAHerramienta de programación intuitiva que permite el inicio rápido del sistema y la reducción del coste total de propiedad

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3354

TOKIO, 20 de mayo de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado que el 21 de mayo lanzará la serie MELFA ASSISTA de robots que trabajan con humanos de forma colaborativa basándose en determinadas características de seguridad como la detección de colisiones y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y robótica ISO 10218-1 e ISO/TS15066. La serie también introducirá un software de ingeniería intuitivo, RT VisualBox, para una implementación rápida y fácil del sistema. Los clientes utilizarán MELFA ASSISTA y RT VisualBox para lograr una producción más eficiente, reducir el coste total de propiedad de los sistemas de fabricación robóticos y cubrir las nuevas necesidades para mantener la distancia adecuada entre los trabajadores dentro de las instalaciones de fabricación.

  • Robot colaborativo de la serie MELFA ASSISTA

  • Software de ingeniería robótica RT VisualBox

Características clave

  1. 1)Desarrollo de aplicaciones simplificado mediante la programación intuitiva de diagramas de flujo
    • La herramienta de programación RT VisualBox desarrollada por Mitsubishi Electric permite la creación de secuencias de funcionamiento de forma intuitiva uniendo diagramas de bloques en una cadena de acciones, entre las que se incluye la conexión con otros dispositivos, como cámaras y manos de robots. Gracias a la rapidez del desarrollo de programas y al breve tiempo de diseño es posible reducir el coste total de propiedad del sistema.
  2. 2)Tiempo de configuración del robot reducido mediante un panel de control específico
    • Los movimientos del robot pueden ser enseñados y registrados rápidamente a través de un panel de control específico situado en el brazo del robot, lo que permite eliminar las cajas de enseñanza independientes* que son necesarias para los robots industriales convencionales.
    • El panel de control presenta un diseño simple con una cantidad mínima de botones para una mayor simplicidad, por lo que incluso los usuarios sin conocimientos especializados sobre robots podrán configurar el sistema con facilidad.
    1. *Dispositivos de control y de entrada para crear, registrar e implementar programas de movimiento
  3. 3)Monitorización sencilla del estado del robot mediante una luz LED
    • Se trata de una luz LED intensa que emplea diferentes colores para indicar el estado del robot. Está ubicada convenientemente en el brazo del robot para que se pueda ver con facilidad, lo que ayuda a reducir el coste total de propiedad al eliminar la necesidad de dispositivos de monitorización convencionales.

Calendario de lanzamiento

Producto Modelo Especificación Lanzamiento Objetivo de venta anual
Robot colaborativo MELFA ASSISTA RV-5AS-D Capacidad de carga de 5 kg y movimiento de 6 ejes 21 de mayo de 2020 1000 unidades
Software de ingeniería RT VisualBox 3G-30C-WINJ/E Compatible con Windows 10 1000 paquetes

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes