Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric enviará muestras del módulo CAN con EML de 100 Gbps para estaciones base móviles 5G

Capaz de realizar transmisiones de datos a alta velocidad y de un menor consumo energético

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3369

TOKIO, 3 de septiembre de 2020Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) ha anunciado hoy que el día 1 de octubre comenzará a enviar muestras de su módulo CAN con EML (láser modulador de absorción eléctrica) de 100 Gbps para transmisiones ópticas de datos de gran capacidad y a alta velocidad de estaciones base móviles de quinta generación (5G) en redes con acceso de radio. El nuevo modelo también admite una mayor productividad en la fabricación.

Módulo CAN con EML de 100 Gbps (ML770B64)

Programa de ventas

Producto Modelo Longitud de onda Rango de temperatura del encapsulado Fecha de envío
CAN con EML de 100 Gbps ML770B64 1310 nm De –40 °C a +95 °C 1 de octubre de 2020

Los sistemas de comunicación móvil de todo el mundo deben ser capaces de gestionar un volumen de datos en constante aumento debido a la transición del 4G al 5G, al uso cada vez más extendido de terminales móviles como smartphones y tablets, y a la transición al almacenamiento de información en la nube. La expansión de las redes móviles 5G requerirá la transmisión de enormes volúmenes de datos desde y hacia las estaciones base en redes de comunicación óptica de alta velocidad, lo que impulsará la demanda de dispositivos ópticos de bajo consumo y alta velocidad. El nuevo CAN con EML de 100 Gbps no solo satisface estos requisitos, sino que también contribuye a una mayor eficiencia a la hora de producir transceptores ópticos. El nuevo CAN con EML de 100 Gbps, que utiliza el paquete CAN TO-56, estándar del sector, estará disponible para las estaciones base 5G.


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes