Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanza las escaleras mecánicas serie UMayor seguridad y comodidad para los usuarios, un importante ahorro de energía y menor impacto medioambiental

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3386

TOKIO, 7 de diciembre de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento inmediato de la nueva serie U de escaleras mecánicas, que mejoran la seguridad y el confort de los usuarios y, además, logran un importante ahorro energético en comparación con los modelos anteriores. La empresa tiene como objetivo unas ventas anuales de 500 unidades en los mercados de ASEAN, Oriente Medio, Latinoamérica e India.

Escaleras mecánicas serie U de Mitsubishi

Características principales

  1. 1)Mayor seguridad y confort para los usuarios
    • La "función de parada lenta" desacelera lentamente la escalera mecánica cuando se produce una parada de emergencia, y el modo de "funcionamiento con cambio de velocidad" opcional posibilita un funcionamiento a baja velocidad, lo que reduce el riesgo de caída de los usuarios, para mayor seguridad y comodidad.
    • Un zócalo más alto, similar a un bordillo, evita que los usuarios pisen esta sección fija a fin de prevenir posibles accidentes.
    • Una luz ultravioleta integrada opcional esteriliza el pasamanos para reducir el riesgo de infección (no se garantiza la prevención de todos los riesgos de infección posibles).
  2. 2)Ahorro energético
    • Un control variador de voltaje variador de frecuencia (VVVF) optimiza la eficiencia del motor, especialmente con cargas ligeras.
    • En el caso de que haya pocos usuarios, o ninguno, una función opcional puede ralentizar o detener la escalera mecánica para reducir el consumo de energía en aproximadamente un 30 %1.
    • Un convertidor regenerativo permite que la energía eléctrica generada a medida que la escalera mecánica desciende con una determinada carga de usuarios se convierta para cubrir otras necesidades eléctricas del edificio.
    • Luces LED opcionales reducen el consumo energético y alcanzan una larga vida útil.
    1. 1En comparación con el modelo anterior sin inversor de Mitsubishi Electric, suponiendo una anchura de peldaño de 1000 mm, una subida de 5000 mm, 100 usuarios por hora y de 20 a 30 minutos de funcionamiento en espera por hora
  3. 3)Tamaño compacto líder del sector (tipo S1000)
    • Al optimizar el espacio del equipo, Mitsubishi Electric ha logrado la longitud de escalera mecánica más corta del sector2, posibilitando un diseño de edificios más flexible.
    • Gracias a una reducción sustancial de la cantidad de material estructural, se ha logrado una reducción aproximada del 25 % en el peso del armazón3, sin que lleve asociada ninguna pérdida de resistencia estructural.
    1. 2Basado en un estudio interno de modelos de la gama Tipo S1000, a partir de noviembre de 2020
    2. 3En comparación con el modelo anterior de Mitsubishi Electric

Descripción general

Nombre del producto Tipo4 Velocidad nominal Precio Lanzamiento Volumen de ventas previsto
Escaleras mecánicas
serie U
Tipo S1000
Tipo S800
Tipo S600
0,5 metros/segundo Por presupuesto 7 de diciembre de 2020 500 unidades
al año
  1. 4S1000 (anchura de peldaño: 1000 mm) para dos usuarios y S800 (800 mm) y S600 (600 mm) para un usuario

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes