Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología de IA para predecir las inundaciones provocadas por tsunamis a través de un radarLas predicciones de gran precisión ayudarán a planificar las evacuaciones de forma más rápida

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3394

TOKIO, 4 de febrero de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de inteligencia artificial (IA) que utiliza los datos de la velocidad de un tsunami detectados a través de un radar para predecir la profundidad de las inundaciones1 en las zonas interiores circundantes. La empresa ha contado con la colaboración de la Society for the Promotion of Construction Engineering (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Construcción) de la General Incorporated Foundation. La IA incorpora Maisart®2, la tecnología de inteligencia artificial de Mitsubishi Electric para realizar predicciones de gran predicción en cuestión de segundos tras la detección de un tsunami, lo que permite elaborar planes de evacuación rápidos para evitar o reducir las catástrofes en las zonas interiores de la región.

  1. 1Altura del nivel del agua medida desde el suelo
  2. 2Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" (la IA de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora) Maisart

Fases de aprendizaje y funcionamiento de la tecnología de IA basada en radar para predecir la profundidad de las inundaciones provocadas por los tsunamis

Características clave

  • Maisart predice la profundidad de las inundaciones con una gran precisión justo después de detectar el tsunami
    • La tecnología de IA establece la relación entre la velocidad del tsunami y la profundidad de la inundación mediante simulaciones de distintos epicentros de terremotos, la intensidad y la dirección de los desplazamientos de las fallas, etc.
    • Esta tecnología también predice con exactitud la profundidad de las inundaciones con un margen de error de aproximadamente 1 metro3. La predicción se realiza en cuanto el radar detecta la velocidad y la dirección del tsunami.
    • La predicción rápida permite elaborar planes de evacuación rápidamente, lo que ayuda a evitar o reducir las catástrofes.
  1. 3Resultados de las evaluaciones de simulación en distintos entornos de prueba que reproducen posibles terremotos registrados en la fosa de Nankai

Comparación de los nuevos métodos y los métodos convencionales

Método de predicción de inundaciones Resultado
Nueva tecnología La tecnología de IA se basa en simulaciones para predecir la profundidad de las inundaciones según los datos de la velocidad del tsunami Predicciones con un margen de error de 1 m en unos segundos
Métodos convencionales Las predicciones se realizan en base a los datos de simulación sin necesidad de procesar o analizar la tecnología de IA Predicciones con un margen de error de unos 3 m en pocos minutos

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes