Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla el prototipo de antena más pequeño del mundo para posicionamiento por satélite de alta precisión en cuatro bandas de frecuenciaAcelerará el posicionamiento de alta precisión para la conducción autónoma y mucho más

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3480

TOKIO, 17 de enero de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de un prototipo de la antena más pequeña del mundo* para el posicionamiento por satélite de alta precisión en cuatro bandas de frecuencia utilizadas por los principales sistemas de posicionamiento por satélite y servicios de aumento de posicionamiento del mundo.** La antena altamente compacta, que se espera que se instale en diversos vehículos e incluso en drones, acelerará el posicionamiento de alta precisión basado en satélites para la conducción autónoma y muchas otras aplicaciones.

  1. *A partir del 17 de enero de 2022, entre las antenas para posicionamiento por satélite de alta precisión en cuatro bandas de frecuencia (según Mitsubishi Electric).
  2. **Servicios que proporcionan información para corregir errores de posicionamiento y confirmar la fiabilidad del mismo.
  • Prototipo de antena compacta para dispositivos de posicionamiento por satélite

  • Ejemplos de aplicaciones de posicionamiento por satélite

Características

  1. 1)La tecnología patentada logra la antena de 4 bandas más pequeña del mundo para diversos vehículos
    • Los dos elementos lineales plegados de la antena están cableados de forma tridimensional y simétrica en cada una de las cuatro capas de resina moldeada, que son perpendiculares a la superficie horizontal del módulo. Este diseño único ha dado lugar a la antena de cuatro bandas más pequeña del mundo para el posicionamiento por satélite de alta precisión de diversos vehículos autónomos, incluidos drones y pequeños tractores, así como automóviles.
    • El ancho de banda L1 del prototipo, que triplica aproximadamente el del modelo existente de la empresa, se consigue con un cableado tridimensional*** y una configuración de antena optimizada para las limitaciones de espacio. Además, la nueva antena es compatible con los principales sistemas de posicionamiento por satélite y aumento de posicionamiento en todo el mundo.
    1. ***Se logra con un dispositivo de interconexión moldeado (MID) en el que los electrodos, los circuitos, etc. se forman en las superficies de las capas tridimensionales de resina moldeada.
  2. 2)La estructura única logra la supresión de ondas multitrayecto para un posicionamiento más preciso
    • La precisión del posicionamiento se mejora con la estructura única de la antena, que combina elementos rectos y en bucle para reducir la radiación del lóbulo posterior, suprimiendo así las ondas multitrayecto reflejadas desde el suelo.
    • La compatibilidad y la supresión de ondas multitrayecto se consiguen sin aumentar el tamaño de la antena, a diferencia de los métodos convencionales de supresión de las ondas multitrayecto.

Desarrollo futuro

En el futuro, Mitsubishi Electric investigará las aplicaciones prácticas mediante la evaluación de la precisión de posicionamiento del prototipo en pruebas al aire libre.

Especificaciones de la antena

Nueva antena Empresa A Empresa B Empresa C
Tamaño
(caja incluida)
Superficie horizontal 59 mm × 59 mm 140 mm × 140 mm 160 mm de diámetro 76 mm de diámetro
Altura 33 mm 62 mm 60 mm 35 mm

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes