Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric ampliará la gama de productos GaN-HEMT en banda Ku Se adapta a las estaciones terrestres de SATCOM de banda baja Ku, de gran capacidad y pequeña capacidad de datos

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3567

GaN HEMT para estaciones terrestres de SATCOM en la banda baja Ku
MGFK48G2732 monoportadora de 70 W (izquierda) y MGFK48G2732A multiportadora de 70 W (derecha)


TOKIO, jueves, 22 de diciembre de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha añadido dos nuevos transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT) de 12,75-13,25 GHZ (banda baja Ku) y 70 W (48,3 dBm) a su línea GaN HEM, diseñados para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite (SATCOM). Ambos productos GaN HEMT, uno para comunicaciones multiportadoras1 y el otro para comunicaciones monoportadoras2, permiten aumentar la capacidad de transmisión de datos y reducir el tamaño de las estaciones terrestres incluso en la banda baja Ku. Los dos productos se lanzarán el 15 de enero de 2023.

Los sistemas de comunicaciones por satélite en la banda Ku se utilizan cada vez más para las comunicaciones de emergencia durante desastres naturales así como para que las cadenas de televisión reciban noticias por satélite (SNG) en zonas rurales donde no se dispone de redes de fibra o cable. En el caso de las estaciones terrestres de SATCOM, los sistemas convencionales actuales utilizan una banda de 14 GHz, pero en un futuro próximo se espera que utilicen la banda baja Ku (13 GHz), así como la banda Ka (28 GHz) para hacer frente a las necesidades de una mayor capacidad de transmisión de datos. Hasta ahora, Mitsubishi Electric ofrecía una gama de siete GaN HEMT para estaciones terrestres de SATCOM multiportadoras y monoportadoras. Las dos nuevas GaN HEMT de 70 W que se presentan ahora también darán asistencia a las comunicaciones de emergencia y SNG en la banda baja Ku.



  1. 1 Método de comunicación de voz, vídeo y datos que utiliza señales portadoras de varias frecuencias
  2. 2 Método de comunicación que utiliza una señal portadora de frecuencia única


Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes