PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3066

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla tecnología de realidad aumentada con modelos 3D para realizar inspecciones

Unas gafas inteligentes de realidad aumentada que reducen la carga de trabajo y confirman la precisión de los datos

Versión PDF (PDF:443.3KB)

TOKIO, 7 de noviembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de soporte y mantenimiento mediante realidad aumentada (RA) basada en un modelo tridimensional. Dicha tecnología, incorporada a unas gafas inteligentes, permite a los técnicos confirmar el orden de inspección en una pantalla de RA y, a continuación, registrar el resultado mediante comandos de voz. Esta tecnología contribuye a reducir la carga de trabajo y a evitar errores de registro de los datos, puesto que la información se introduce por voz, incluso en entornos ruidosos. Se espera poder utilizar este nuevo sistema en una gran variedad de trabajos de mantenimiento, como inspecciones en instalaciones de tratamiento de aguas o en compilaciones de sistemas eléctricos.

El nuevo sistema de RA de Mitsubishi Electric realiza inspecciones muy intuitivas

Comparación con la tecnología tradicional
  Nueva tecnología Tecnología tradicional
Función Pantalla de RA basada en un modelo tridimensional Pantalla de RA bidimensional
Reconocimiento de voz mediante aprendizaje profundo Reconocimiento de voz mediante un modelo estadístico sencillo
(modelo oculto de Márkov)
Rendimiento Posicionamiento del objeto con un máximo de error de 1,2 cm a 60 cm Posicionamiento del objeto con un máximo de error de 4,0 cm a 60 cm
Precisión del 95 % a un máximo de 85 dbA Precisión del 90 % a un máximo de 85 dbA

Características

1)
Inspecciones intuitivas y precisas con una menor carga de trabajo
El nuevo sistema soluciona dos problemas clave. En primer lugar, los sistemas de RA tradicionales que usan imágenes bidimensionales requieren un gran número de imágenes para realizar inspecciones a gran escala. Y, en segundo lugar, para lograr precisión en las imágenes de RA, es necesario realizar complicados cálculos de posición y ángulo si hay una gran diferencia entre lo que el técnico ve en la cámara y las imágenes superpuestas de la base de datos.
La nueva tecnología de Mitsubishi Electric usa un modelo tridimensional que se crea fácilmente escaneando objetos con una tablet equipada con una cámara R-GBD. Los objetos se escanean repetidas veces para generar el modelo tridimensional y mostrar el procedimiento de comprobación relacionado con los mismos. Se obtienen además imágenes de RA precisas, ya que la posición y el ángulo se calculan con un modelo tridimensional, en lugar de hacerlo con imágenes bidimensionales. Asimismo, el contenido del procedimiento de comprobación va cambiando en función de la distancia entre el técnico y el elemento superpuesto.
2)
El registro de datos por voz en una pantalla de RA aumenta el grado de precisión y reduce el número de dobles comprobaciones
Los resultados de la inspección se registran rápidamente por voz en una pantalla de RA, de manera que el técnico puede confirmar la precisión de los registros sin tener que quitarse las gafas inteligentes. En caso de que haya que volver a introducir la información, porque no esté completa o porque haya resultado ambigua, es el propio sistema el que lo solicita. Lo que es más, la tecnología de reconocimiento del habla garantiza un alto grado de precisión incluso en entornos en los que haya mucho ruido o entornos inestables, puesto que utiliza modelos acústicos de aprendizaje profundo que se ajustan a los diferentes tipos de ruido.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.