PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3067
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
TOKIO, 10 de noviembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de las nuevas escaleras mecánicas serie S, que ofrecen mayor seguridad al pasajero y un alto nivel de conservación energética, que tendrá lugar el 14 de noviembre. El objetivo marcado es conseguir unas ventas anuales de 1000 unidades fuera de Japón.
Escaleras mecánicas serie S de Mitsubishi
Nombre del producto | Tipo* | Velocidad nominal | Precio | Lanzamiento | Volumen de ventas esperado |
---|---|---|---|---|---|
Escaleras mecánicas serie S | Tipo S1000 Tipo S800 Tipo S600 |
30 metros por minuto | Por presupuesto | 14 de noviembre | 1000 unidades al año |
*Pasajeros por peldaño - S1000 (anchura de los peldaños: 1000 mm): 2 pasajeros; tipo S800 (800 mm) y tipo S600 (600 mm): 1 pasajero
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.