PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3075

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará un diodo láser rojo de alta potencia de 639 nm para proyectores

Dispondrá de una potencia de salida de 2,1 W de onda continua sin precedentes además de una brillante luz roja de 639 nm

Versión PDF (PDF:160.4KB)

TOKIO, 14 de diciembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo diodo láser (LD) de onda continua (CW), el ML562G85, que ofrece una potencia de salida de 2,1 W de récord mundial y una brillante luz roja de 639 nanómetros (nm) para proyectores el 1 de febrero de 2017. Se espera que el LD, de un color rojo puro y un bajo consumo de energía, se adopte en grandes instalaciones con proyectores basados en láser que requieran un alto brillo.

Diodo láser rojo de alta potencia de una longitud de onda de 639 nm (ML562G85)

Ha supuesto un reto técnico producir LD rojos que ofrezcan un alto rendimiento a altas temperaturas con una longitud de onda de láser que no excediera los 640 nm, el máximo preferible para alcanzar la luminosidad requerida. Mitsubishi Electric ha conseguido desarrollar un nuevo LD rojo de alta potencia de CW que funciona a altas temperaturas mediante la utilización de una tecnología de alta potencia original que incluye una estructura de LD optimizada.

Características del producto

1)
Potencia de salida de 2,1 W en CW y luz roja brillante de 639 nm
-La estructura epitaxial optimizada y el tamaño del emisor permiten una salida de récord mundial de 2,1 W (CW), 4,2 veces más que los modelos actuales de otras empresas.
-La luz de láser de alta luminosidad de 639 nm con una potencia de 2,1 W (CW) produce 250 lúmenes por LD.
-La alta eficiencia radiante de un 41 por ciento a 2,1 W (CW) y la baja temperatura del encapsulado de 25 grados centígrados ayudan a reducir el consumo de energía del proyector.
2)
El mayor rango de temperatura de funcionamiento de un LD rojo gracias a la disipación de calor mejorada
-La gran salida del transistor de paquete cilíndrico (TO-CAN) de 9,0 mm de diámetro mejora la disipación de calor.
-Rango de temperatura de funcionamiento sin precedentes de 0 a 45 grados centígrados a 2,1 W (CW), en comparación con los modelos actuales, de un rango de 0 a 40 grados centígrados a 0,5 W (CW).

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.