PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3078

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla el primer amplificador de potencia Doherty de GaN de banda ultraancha del mundo para estaciones base inalámbricas de nueva generación

Su inigualable compatibilidad espectral reducirá el tamaño y el consumo de energía de las nuevas estaciones base inalámbricas

Versión PDF (PDF:192.4KB)

TOKIO, 12 de enero de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) y Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) han anunciado hoy el desarrollo de un amplificador de potencia Doherty de nitruro de galio (GaN) de banda ultraancha para la próxima generación de estaciones base que es compatible con un sorprendente rango de bandas de frecuencia (según los cálculos de la compañía) por encima de 3 GHz y capaz de abarcar un ancho de banda de 600 MHz. Se espera que la tecnología ayude a reducir el tamaño y el consumo de energía de las estaciones base inalámbricas de próxima generación. Las características técnicas se revelarán en la IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Wireless and Radio Applications (PAWR2017) que tendrá lugar durante la Radio & Wireless Week (RWW) que se celebrará en la ciudad estadounidense de Phoenix (Arizona) entre el 15 y el 18 de enero de 2017.

Para ayudar a satisfacer un rápido incremento de la demanda para aumentar la capacidad de las comunicaciones inalámbricas, las tecnologías móviles están adoptando sistemas de nueva generación que elevan la capacidad mediante la asignación de nuevas bandas de frecuencia por encima de los 3 GHz y que utilizan varias bandas de frecuencia. En general, los amplificadores de potencia funcionan de manera menos eficaz en frecuencias más altas. Asimismo, se necesitan varios amplificadores de potencia para las distintas bandas de frecuencia, lo cual puede requerir estaciones base de un tamaño mayor. Debido a ello, ha crecido la demanda de amplificadores de potencia de gran eficiencia compatibles con varias frecuencias.

El nuevo amplificador de potencia Doherty de GaN de banda ultraancha de Mitsubishi Electric emplea avanzados circuitos de compensación de frecuencia con arquitectura Doherty para lograr una eficiencia superior en un rango de banda excepcionalmente ancho. Su índice de eficiencia de 600 MHz por encima de 3 GHz se considera el más alto del mundo desde el 12 de enero de 2017.

Características clave

El nuevo circuito de compensación de frecuencia del amplificador de potencia mejora la eficiencia en un amplio rango de frecuencia, lo cual permite triplicar el rendimiento y registrar un récord mundial para amplificadores de potencia Doherty (600 MHz). Al lograr un rendimiento muy eficiente de banda ancha en la amplificación eficiente de varias frecuencias de radio con un solo amplificador de potencia, se consigue reducir el tamaño de la estación base y los requisitos de refrigeración. Los dispositivos de GaN de alta eficiencia de Mitsubishi Electric (MGFS39G38L2) permiten lograr una eficiencia de drenaje superior de más de un 45,9 por ciento en el rango de frecuencia de 3,0 a 3,6 GHz, lo cual permite reducir el consumo energético. Además, se consigue una relación de potencia de fuga del canal adyacente (ACLR) de –50 dBc gracias a una técnica de predistorsión digital (DPD) comercial para señales LTE (evolución a largo plazo) de 20 MHz.

Especificaciones

Amplificador de potencia Doherty de GaN de banda ultraancha
Frecuencias Potencia de salida Eficiencia de drenaje ACLR Señal de entrada
3,0-3,6 GHz 33,6-34,6 dBm 45,9-50,2 % –50 dBc 20 MHz LTE
7,5 dB PAPR

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.