PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3084
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Alta resistencia a vibraciones, extenso rango de temperatura de funcionamiento y ángulos de visión muy amplios
TOKIO, 22 de febrero de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD de la serie Tough, un modelo WVGA para una amplia variedad de aplicaciones de construcción, vehículos agrícolas, fábricas y mucho más. El módulo, disponible en versiones de 7,0 y 8,0 pulgadas, ofrece una resistencia a vibraciones de hasta 6,8 G (siete veces más que los módulos tradicionales). Además, presenta un rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a 85 grados centígrados y una combinación sin precedentes de ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 170 grados. La venta de muestras comenzará el 31 de marzo a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
Se espera que el nuevo módulo satisfaga la creciente demanda del mercado de TFT-LCD que ofrezcan una gran resistencia a temperaturas extremas y fuertes vibraciones.
*AT070MP11: 1100 cd/m2, AT080MD11: 1000 cd/m2
Producto | Modelo | Tamaño de pantalla |
Resolución | Brillo (cd/m2) |
Envío |
---|---|---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD de la serie Tough |
AT070MP11 | 7,0 pulgadas | WVGA | 1100 | 31 de marzo de 2017 |
AT080MD11 | 8,0 pulgadas | 1000 | 30 de abril de 2017 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.