PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3100

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric ampliará la línea de módulos TFT-LCD de la serie Transflective

Calidad de imagen líder del mercado y amplio rango de temperaturas de funcionamiento para usos móviles y exteriores

Versión PDF (PDF:214.9KB)

TOKIO, 20 de abril de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de los nuevos módulos TFT-LCD XGA de 10,4 pulgadas y VGA de 8,4 pulgadas de la serie Transflective para aplicaciones móviles o uso en exteriores, incluidos los vehículos agrícolas, los GPS marinos, los equipos industriales móviles y mucho más. Ambos cuentan con imágenes de calidad superior y rangos de temperaturas de funcionamiento de -30 a 80 grados centígrados. La venta de muestras comenzará el 31 de mayo a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Los módulos se expondrán en la 20.ª exposición de sistemas integrados Embedded Systems Expo (ESEC Spring), que tendrá lugar en el recinto ferial Tokyo Big Sight del 10 al 12 de mayo.

Módulos TFT-LCD a color de la serie Transflective de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric espera que sus nuevos módulos transflectivos satisfagan la creciente demanda del mercado de TFT-LCD al ofrecer una visibilidad superior en exteriores, una mayor duración de la batería y menor radiación de calor para aplicaciones versátiles.

Características del producto

1)
Calidad de imagen líder y bajo consumo de energía para uso en exteriores
- Gracias a la reflexión de la luz ambiental, las imágenes se muestran con una claridad extraordinaria en entornos muy iluminados por el sol, y la retroiluminación garantiza la viabilidad en entornos oscuros.
- Consumo de potencia reducido, adecuado para dispositivos industriales móviles que incorporan batería.
2)
Durabilidad para entornos exteriores extremos
- Rangos de temperaturas de funcionamiento líderes del mercado, de -30 a 80 grados centígrados, adecuados para dispositivos industriales utilizados en entornos exteriores extremos.
3)
Diseños compatibles con la actualización de modelos transmisivos existentes
- Gracias a los orificios de montaje, las dimensiones exteriores, los conectores y las asignaciones de clavija de interfaz compatibles, es muy fácil actualizar los modelos transmisivos existentes.

Programa de ventas

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Interfaz Envío
Módulo
TFT-LCD
de la serie
Transflective
AA084VM11 8,4 pulgadas VGA LVDS 31 de mayo de 2017
AA104XL12 10,4 pulgadas XGA

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.