PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3110

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla una solución para visualizar ondas de radio para mejorar el sistema de IoT

Permite la colocación óptima del equipo inalámbrico para su diseño rápido y económico

Versión PDF (PDF:399.2KB)

TOKIO, 24 de mayo de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha desarrollado una solución de visualización de ondas de radio para determinar, con gran velocidad y precisión, la intensidad de las ondas de radio a la hora de diseñar la colocación óptima del equipo de comunicaciones inalámbricas. La solución simula campos electromagnéticos rápidamente y muestra los resultados, eliminando la necesidad de invertir mucho tiempo y dinero en la contratación de técnicos para calcular y diseñar la colocación de equipos inalámbricos. Se espera que la solución contribuya a la introducción de sistemas de IoT en ciudades, túneles, oficinas y otros entornos locales.

Características principales

1)
Predice la atenuación de las ondas de radio y las visualiza con rapidez y precisión
Para determinar la intensidad de las ondas de radio sin necesidad de realizar mediciones reales, la solución de Mitsubishi Electric construye un modelo 3D del área objetivo mediante fotografías aéreas y otras fuentes para determinar la altura de las estructuras que afectan a la intensidad de las ondas de radio.

Para visualizar las ondas de radio de forma rápida y precisa, Mitsubishi Electric ha desarrollado una tecnología que reduce drásticamente el tiempo de cálculo a una centésima de fracción respecto a los métodos existentes. La tecnología incorpora la técnica de trazado de rayos para la medición de la intensidad de las ondas de radio y un modelo estadístico de características de atenuación de ondas de radio extraído de una base de datos de mediciones reales de ondas de radio.

El área de destino se clasifica en: 1) zonas despejadas a las que las ondas de radio llegan directamente desde las antenas de transmisión, 2) zonas a las que las ondas llegan después de reflejarse o refractarse (curvada alrededor de una estructura) una vez y 3) otras zonas donde se producen la reflexión o la difracción varias veces. A continuación, se aplica un modelo estadístico apropiado a cada zona.

Los modelos estadísticos se construyen mediante la medición real de la intensidad de las ondas de radio en determinadas áreas de cada zona, tales como oficinas e instalaciones comerciales. En comparación con los modelos estadísticos actuales que se utilizan con gran frecuencia en todo el mundo, Mitsubishi Electric concluye que su nuevo modelo estadístico alcanza la máxima precisión.
2)
Reduce el tiempo y el coste que requiere la colocación óptima de equipos inalámbricos para sistemas de IoT

(1) Colocación de estaciones base en túneles
El simple hecho de colocar las estaciones base a intervalos regulares dentro de un túnel puede requerir el uso de un número innecesario de estaciones base, y no siempre evita la mala recepción en el interior de las curvas (zona azul de la imagen de abajo). La solución de Mitsubishi Electric resuelve estos problemas, por ejemplo, mediante la reducción del número de estaciones base a tres en lugar de cuatro, como se muestra en la siguiente imagen.
(2) Colocación de puntos de acceso inalámbricos LAN
Las imágenes que se muestran a continuación son un ejemplo del diseño de colocación de puntos de acceso inalámbricos LAN en una oficina. La colocación inicial requiere un número elevado de puntos de acceso y presenta puntos muertos, mientras que la solución de Mitsubishi Electric para visualizar ondas de radio reduce los puntos de acceso de 6 a 4 y elimina los puntos muertos.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.