PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3120
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Las primeras lentes de menisco integradas del sector servirán para simplificar los diseños de los proyectores, entre otras utilidades
TOKIO, miércoles, 5 de julio de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy un diodo láser (LD) rojo de alta potencia con una longitud de onda de 638 nanómetros (nm) que ofrece una potencia de salida de 2,5 W líder en el sector mediante el funcionamiento pulsado, lo que se considera la primera lente de menisco integrada del sector. Su lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre. Gracias a que no se requiere una lente de colimador externa, se espera que el nuevo LD rojo de Mitsubishi Electric permita crear proyectos con diseños ópticos más simples, de tamaños reducidos y de menor coste.
Actualmente, las fuentes de luz para proyectores, que suelen ser las tradicionales lámparas de mercurio, se están sustituyendo por fuentes de luz de estado sólido que ofrecen una mayor eficiencia energética, un rango más amplio de expresión del color y una vida útil más prolongada. Los LD ofrecen una potencia de salida especialmente alta y un bajo consumo de energía gracias a una conversión energética muy eficiente, una incomparable gama de colores debido al estrecho espectro y una calidad de imagen superior con una alta relación de contraste.
En septiembre de 2015, Mitsubishi Electric lanzó su LD rojo de alta potencia ML562G84, que lograba alcanzar una potencia de salida de 2,5 W mediante el funcionamiento pulsado, a modo de una fuente de luz roja de tres colores para los proyectores. Sin embargo, al incorporar el modelo en los proyectores, es necesario colimar el rayo láser mediante una lente externa o similar e irradiar de manera eficiente el dispositivo de imagen.
El nuevo LD rojo de gran potencia de 638 nm con lentes incorporadas permite que se prescinda de las lentes de colimador externas y contribuye a simplificar el diseño óptico, reducir su tamaño y disminuir los costes de los proyectores.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.