PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3126
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Los nuevos productos recién añadidos abarcan la gama de aires acondicionados compactos de 40 kW
TOKIO, 30 de agosto de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la adición a su línea de módulos de alimentación inteligente de paquete dual en línea de grandes dimensiones de 1200 V (DIPIPM™) ver. 6 de un modelo de semiconductor de potencia de molde de transferencia de 75 A/1200 V para sistemas de aire acondicionado compactos, con efecto inmediato.
Modelo | Especificación | Envío |
---|---|---|
PSS75SA2FT | 75 A/1200 V | 30 de agosto de 2017 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.