PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3143

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanza el controlador programable redundante de SIL 2 de la serie MELSEC iQ-R, conforme a la normativa IEC 61508

Aplica una configuración de sistema redundante que cumple con los estándares internacionales de seguridad

Versión PDF (PDF:176.7KB)

TOKIO, 30 de octubre de 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo controlador programable para uso general de la serie MELSEC iQ-R el 31 de octubre, un controlador programable redundante de SIL 2 diseñado de conformidad con la normativa IEC 61508 y emparejado con un conjunto de CPU de SIL2 con función redundante para lograr un alto rendimiento y una fiabilidad adicional. Para ayudar a reducir el coste total de propiedad (TCO), el sistema integra detectores y controladores para la supervisión y gestión, así como un controlador programable de seguridad que cumple con los estándares internacionales de seguridad.

Controlador programable redundante de SIL2 de la serie MELSEC iQ-R

Características del producto

1)
Cumple con los estándares internacionales de seguridad
- El controlador es conforme a la normativa IEC 61508 de SIL 2, de aplicación obligatoria para sistemas de infraestructuras; además cuenta con la certificación TÜV Rheinland®, que garantiza el cumplimiento de las necesidades globales
2)
Control de procesos y control de seguridad integrados, lo que resulta en una reducción del TCO
- El software de ingeniería GX Works3 integra programación de control de procesos y de seguridad
- Permite la ejecución de programas integrados de control de procesos (y de seguridad) con un único módulo de CPU (para ejecutar programas de control genérico secuencialmente), lo que contribuye a reducir el coste total de la propiedad
3)
Configuración redundante, sinónimo de un sistema altamente fiable
- Si se produce un error en el sistema de control, el sistema básico redundante (conjunto de CPU de SIL21, módulo de alimentación, unidad básica de la base, módulo de red) cambia a modo de espera, lo que garantiza su funcionamiento continuo

1 Módulo de CPU de procesos de SIL2 y módulo de funciones de SIL2 incluidos como conjunto. Solo se puede utilizar en configuraciones redundantes

Producto Modelo Capacidad para programas2 Lanzamiento Objetivo de ventas en 2017
Conjunto de CPU de procesos de SIL2 R08PSFCPU-SET 80 000 pasos 31 de octubre 300 unidades
R16PSFCPU-SET 160 000 pasos
R32PSFCPU-SET 320 000 pasos
R120PSFCPU-SET 1 200 000 pasos

2 Capacidad para programas de control de seguridad de 40 000 pasos

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.