PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3164
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Permitirá contar con equipos de alimentación para automotores y sistemas de energía eléctrica de menor tamaño y más eficientes
Tokio, 31 de enero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de un módulo semiconductor de potencia de carburo de silicio (SiC) de 6,5 kV que se espera que ofrezca la mayor densidad de potencia del mundo (calculada a partir del voltaje y de la corriente nominales) entre módulos semiconductores de potencia nominal de 1,7 kV a 6,5 kV. Esta densidad de potencia sin precedentes es posible gracias a la estructura original del modelo con transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor convencionales (MOSFET) y un diodo en un único chip integrados, además de su paquete recién desarrollado. Mitsubishi Electric espera que el módulo permita contar con equipos de alimentación para automotores y sistemas de energía eléctrica de menor tamaño y más eficientes. En adelante, la empresa seguirá desarrollando la tecnología y realizando más pruebas de fiabilidad.
Prototipo del módulo semiconductor Full-SiC de potencia de 6,5 kV
Densidad de potencia | Pérdida de potencia | Frecuencia de funcionamiento asumida | |
---|---|---|---|
Módulo Full-SiC | 1,8* | 1/3 | 4 |
Módulo tradicional de silicio IGBT | 1** | 1 | 1 |
Nota: valores normalizados correspondientes a los valores del módulo tradicional de silicio IGBT de Mitsubishi Electric
*Corresponde a 9,3 kVA/cm3
**Corresponde a 5,1 kVA/cm3
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.