PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3170

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla indicadores luminosos terrestres para vehículos

El sistema de iluminación segura emite indicaciones luminosas interactivas, animadas y fáciles de ver

Versión PDF (PDF:176.6KB)

TOKIO, 8 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy un nuevo sistema de indicaciones de automoción que proyecta señales luminosas animadas sobre la superficie de las carreteras alrededor del vehículo. Estas pueden cambiar en respuesta a los peatones que se aproximan, para realizar advertencias muy intuitivas y fáciles de ver acerca de los movimientos que pretende realizar el vehículo para mejorar la seguridad vial.

Las indicaciones luminosas animadas proyectadas sobre la superficie de las carreteras son altamente visibles incluso en condiciones meteorológicas adversas

Los tres tipos (1, 2 y 3) de indicaciones luminosas animadas cambian cuando los sensores detectan peatones cerca

Las indicaciones luminosas proyectadas en la carretera avisan de manera eficaz a los demás acerca de los movimientos y las acciones del vehículo incluso en condiciones meteorológicas adversas. Los patrones de animación de las indicaciones luminosas cambian cuando varios sensores del vehículo detectan cambios en el área que lo rodea, como cuando se aproxima un peatón. El sistema también utiliza indicaciones luminosas interiores para mantener al conductor bien informado en relación con el área que rodea al vehículo.

Herramientas para desarrollar y evaluar el nuevo sistema de indicaciones

El nuevo sistema incluye una herramienta de desarrollo y evaluación que pueden utilizar los fabricantes para comprobar los patrones de iluminación antes de instalar el sistema en los vehículos.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.