PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3171

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric Corporation desvela nuevas tecnologías en la jornada de puertas abiertas de I+D anual

Versión PDF (PDF:235.4KB)

La nueva tecnología utiliza aprendizaje de AI basada en modelos para controlar el equipo
Aprende a controlar el equipo de forma autónoma

La empresa ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología que utiliza inteligencia artificial (AI) basada en modelos para controlar equipos de forma autónoma.

http://es.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2018/0214-b/index.page

Mitsubishi Electric desarrolla en colaboración con una escuela de invidentes una interfaz táctil para mandos a distancia que facilita el uso de cualquier dispositivo
- Una interfaz muy fácil de usar que induce a tocar -

La empresa ha anunciado hoy el desarrollo, en colaboración con una escuela de invidentes, de una interfaz experimental para mandos a distancia que facilita el uso de cualquier dispositivo y utiliza el sentido del tacto para reconocer las formas y movimientos intuitivos de distintos controles.

http://es.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2018/0214-c/index.page

Mitsubishi Electric prueba su tecnología de multiplexación espacial de 16 haces y logra un rendimiento de 25,5 Gbps en una estación base 5G
Se espera que facilite la conexión ubicua de dispositivos a través de transmisión de banda ancha

La empresa ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de multiplexación espacial de 16 haces que funciona a 28 GHz para estaciones base móviles de quinta generación (5G) y lanzado así el que se considera el primer sistema 5G del mundo en lograr un rendimiento de 25,5 Gbps en un dispositivo de un solo usuario a 28 GHz con un ancho de banda de 500 MHz.

http://es.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2018/0214-e/index.page

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología inteligente de comunicación inalámbrica respaldada por inteligencia artificial
Se espera que ayude a reducir el tamaño de los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y a minimizar el consumo de energía

La empresa ha anunciado hoy el desarrollo de la primera tecnología de comunicación inalámbrica capaz de realizar optimizaciones automáticas haciendo uso de Maisart*, su tecnología de inteligencia artificial (AI) de propiedad, y de tecnología digital avanzada para mejorar tanto el rendimiento como la capacidad.

http://es.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2018/0214-f/index.page

Mitsubishi Electric desarrolla AI de hardware compacta para su implementación en FPGA de pequeña escala
La mejora del procesamiento en tiempo real y la reducción de costes ampliarán las oportunidades de implementación de la AI en los electrodomésticos, los ascensores o los mapas de gran precisión, por ejemplo.

La empresa ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de inteligencia artificial (AI) de hardware compacta que se puede implementar en matrices de puertas programables de pequeña escala (FPGA, del inglés field programmable gate arrays), y que los usuarios y diseñadores podrán configurar para desarrollar aplicaciones personalizadas.

http://es.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2018/0214-g/index.page

La nueva tecnología desarrolla superficies de aspecto metálico para pantallas
Ajusta el brillo y el sombreado en tiempo real según el ángulo de visión de la persona

La empresa ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de "expresión de textura" denominada Real Texture que dota de aspecto metálico a las pantallas del vehículo y de señalización digital, lo que las hace más atractivas.

http://es.mitsubishielectric.com/es/news-events/releases/global/2018/0214-h/index.page

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación y que dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.