PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3175

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología inteligente de comunicación inalámbrica respaldada por inteligencia artificial

Se espera que ayude a reducir el tamaño de los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y a minimizar el consumo de energía

Versión PDF (PDF:172.5KB)

TOKIO, 14 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de la primera tecnología de comunicación inalámbrica capaz de realizar optimizaciones automáticas haciendo uso de Maisart*, su tecnología de inteligencia artificial (AI) de propiedad, y de tecnología digital avanzada para mejorar tanto el rendimiento como la capacidad. Durante las pruebas, ha quedado demostrado que el amplificador puede doblar la ganancia normal y mejorar la eficiencia energética en 20 puntos porcentuales, en comparación con los sistemas convencionales. Además, el transmisor puede usar varios estándares de comunicación inalámbrica y transmitir, al mismo tiempo, hasta tres bandas de frecuencia de funcionamiento arbitrarias de forma simultánea en un único circuito. Se espera que esta novedosa tecnología, que incorpora la inteligencia artificial (AI) de propiedad de Mitsubishi Electric y otras tecnologías totalmente digitales, reduzca significativamente el consumo de energía, contribuya a reducir el tamaño de los dispositivos y sirva de apoyo en la globalización de los equipos de IoT multibanda para múltiples estándares y normativas de comunicación.

*Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology" (la AI de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora).

Detalles

1)
La tecnología, que utiliza un algoritmo de AI propio para controlar de forma inteligente y optimizar automáticamente la señal de entrada y los diversos controles de tensión del amplificador, se puede aplicar en potencias de salida altas y muy bajas. El resultado es una reducción en el consumo de energía de los equipos de comunicaciones, en comparación con los amplificadores que funcionan con tecnología tradicional. Según la configuración de hardware actual, el amplificador de AI de Mitsubishi Electric admite frecuencias de hasta 3,8 GHz, perfecta para el 5G.
2)
La tecnología de transmisión totalmente digital de Mitsubishi Electric utiliza el control de software para admitir hasta tres frecuencias de funcionamiento arbitrarias y estándares de comunicación en un solo circuito. Sustituye el transmisor analógico tradicional por una solución simplificada: un innovador codificador digital programable que se puede reconfigurar fácilmente con AI y radio definida por software.

Rendimiento de la nueva tecnología inteligente de comunicación inalámbrica respaldada por AI

  Ganancia Eficiencia Bandas/estándares
Nueva tecnología 15 dB 55 % 3
Tecnología tradicional 12 dB 35% 1

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.