PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3208
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Ideal para instrumentos de medición exteriores y dispositivos industriales versátiles
TOKIO, 22 de agosto de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD WXGA de 7,0 pulgadas para aplicaciones industriales, como instrumentos de medición exteriores, dispositivos, etc. El módulo ofrece una combinación sin precedentes de WXGA de alta resolución (1280 × 768 puntos), unos ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 176 grados, un alto brillo de 1000 cd/m2, una alta relación de contraste de 1000:1, un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que oscila entre -40 y 80 grados centígrados y una alta resistencia a vibraciones. Las ventas de muestras comenzarán el 20 de septiembre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
El nuevo módulo TFT-LCD satisfará la creciente demanda del mercado de aplicaciones e instalaciones versátiles que ofrezcan características como una alta resolución, unos ángulos de visión amplios, un alto contraste y una alta resistencia a temperaturas extremas y vibraciones.
Mitsubishi Electric ofrece ahora 34 módulos TFT-LCD con ángulos de visión muy amplios.
Producto | Modelo | Controlador LED | Envíos de muestras |
---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD WXGA de 7,0 pulgadas | AA070TA01 | Implementado | 20 de septiembre de 2018 |
AA070TA11 | ─ |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.