PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3214

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará el módulo TFT-LCD a color Wide HD de 12,3 pulgadas

Modelo de gran versatilidad orientado a dispositivos industriales y equipos médicos

Versión PDF (PDF:194.0KB)

TOKIO, 26 de septiembre de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD Wide HD de 12,3 pulgadas para aplicaciones industriales, como equipos médicos, máquinas herramienta, etc. El nuevo módulo TFT-LCD ofrece una combinación de características sin precedentes, como la pantalla extraancha, ángulos de visión horizontal y vertical muy amplios de 176 grados, Wide HD de alta resolución (1920 × 720 puntos), un brillo intenso de 1600 cd/m2, una relación de contraste alta de 1000:1 y un rango versátil de temperaturas de funcionamiento que abarca entre -40 y 80 grados centígrados. La venta de muestras comenzará el 1 de noviembre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric en todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric (AA123AD11)

Mitsubishi Electric espera que su nuevo módulo TFT-LCD satisfaga los requisitos de las instalaciones y las aplicaciones, cada vez más versátiles, con su pantalla y sus ángulos de visión extraanchos, su alta resolución, su nivel intenso de brillo, un alto contraste y la resistencia a un amplio rango de temperaturas.

Mitsubishi Electric ofrece ahora 35 módulos TFT-LCD con ángulos de visión muy amplios.

Características del producto

1)
El ancho de pantalla ampliado permite visualizar más información
- Su amplia pantalla con formato 8:3 permite visualizar más información al poder utilizarse varias ventanas.
- La pantalla cuenta con un diseño mecánico optimizado que se ha probado tan sólido como los modelos existentes AA de Mitsubishi (lanzados antes de julio de 2018).
2)
Ángulos de visión muy amplios, alta resolución, nivel de brillo intenso y alta relación de contraste
- Ángulos de visión horizontal y vertical muy amplios de 176 grados que garantizan una visibilidad excelente en una gran variedad de instalaciones.
- Pantalla Wide HD 1920 (H) × 720 (V) de alta resolución que gestiona hábilmente grandes cantidades de información.
- Nivel de brillo intenso de 1600 cd/m2 y alta relación de contraste de 1000:1 que ofrecen una visibilidad excelente en entornos con mucha luz; atenuación del 1 al 100 % para facilitar la visibilidad con cualquier luz ambiental.
3)
Rango de temperaturas de funcionamiento líderes en el mercado para uso en exteriores
- El rango de temperaturas de funcionamiento sin precedentes, de -40 a 80 grados centígrados, resiste exteriores con condiciones extremas para satisfacer la demanda de los clientes en todo el mundo.

Programa de ventas

Producto Modelo Fecha de expedición
Módulo TFT-LCD Wide HD de 12,3 pulgadas AA123AD11 1 de noviembre de 2018

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.