PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3215
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
El sistema mejora la iluminación interior simulando la profundidad del cielo y ajustando los colores en función de la hora del día para que los espacios interiores parezcan más grandes y abiertos
TOKIO, 27 de septiembre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de una tecnología de iluminación de interiores que recrea la evolución diaria de la luz natural desde el amanecer hasta el atardecer, pasando por el cielo azul. El sistema, que consta de un fino panel y un marco que mide menos de 100 mm, incorpora un método propio con iluminación en los cantos que emite iluminación LED desde el lateral del panel de luz para lograr un efecto muy natural con la profundidad y el color del cielo. Mitsubishi Electric exhibirá su nueva tecnología en CEATEC JAPAN 2018, en el recinto ferial Makuhari Messe de Chiba, Japón, del 16 al 19 de octubre. La fecha prevista de lanzamiento al mercado se anunciará más adelante.
Prototipo que simula el cielo azul
Estructura básica del prototipo
Aplicación de ejemplo con tragaluz
Aplicación de ejemplo con tragaluces y ventanas
Los espacios de trabajo modernos se están mejorando para crear ambientes cómodos que estimulen y motiven a los empleados. Esta iniciativa incluye la mejora de la iluminación en oficinas que han oscurecido o cubierto las ventanas, o que no disponen de ninguna. El nuevo sistema de Mitsubishi Electric, a diferencia de los sistemas de iluminación LED convencionales, genera una iluminación muy natural, que incluye colores similares a los del amanecer, el atardecer y el cielo azul, y crea una sensación de profundidad que hace que los espacios interiores resulten más amplios y abiertos.
De ahora en adelante, Mitsubishi Electric desarrollará aplicaciones que generan una agradable iluminación natural en oficinas, establecimientos públicos y otros entornos en los que la luz natural es limitada o inexistente.
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.