PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3227
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Contribuirá al suministro estable de la energía de las turbinas eólicas a gran escala
TOKIO, 19 de noviembre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha recibido el encargo de supervisar y controlar, mediante su sistema de gestión de energía BLEnDer® RE, los mantenedores de energía (PCS) y batería de lo que la empresa considera el mayor sistema de almacenamiento de energía del mundo (240 MW de potencia, 720 MWh de potencia nominal). Estará situado en la subestación de Kita-Toyotomi de Toyotomi, Teshio (Hokkaido), propiedad de North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation. El pedido lo ha efectuado Chiyoda Corporation, que ejecutará el diseño, la ingeniería y la construcción del proyecto piloto de refuerzo de la red de turbinas eólicas del que se encarga North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation, que depende de la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Se espera que el sistema de almacenamiento de energía empiece a funcionar en marzo de 2023.
El norte de Hokkaido, en el área más septentrional de Japón, ofrece unas condiciones de viento favorables y abundantes campos, lo cual convierte esta zona en idónea para turbinas eólicas. Los proveedores de energías renovables han solicitado crear parques eólicos en la zona, pero a medida que estos proliferan, las fluctuaciones en la potencia de salida tienen un mayor impacto en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Por consiguiente, se deben introducir sistemas de almacenamiento de energía para mejorar el equilibrio y reforzar así la red para lograr así un suministro estable.
Gracias al proyecto piloto, Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation integrará instalaciones de transmisión y sistemas de almacenamiento de energía de alta capacidad que conectarán los grupos de turbinas eólicas de gran escala de más de 500 MW a la red del norte de Hokkaido.
El sistema de gestión de energía de BLEnDer® RE supervisa y controla las baterías para el suministro de energías renovables. Además, incorpora la fiable tecnología de gestión de energía de Mitsubishi Electric para que el suministro sea estable, lo cual ayudará a equilibrar la oferta y la demanda de electricidad (el superávit de las energías renovables), además de cumplir las estrictas normas de la red de Hokkaido relativas a la conexión de sistemas de generación privados (de turbinas eólicas y fotovoltaicas) a las redes para su venta a empresas de suministros.
* BLEnDer es una marca comercial registrada de Mitsubishi Electric Corporation
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.