PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3232

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanza productos de automatización de fábrica compatibles con CC-Link IE TSN

Contribuirá a la construcción de la fábrica inteligente mediante la realización de una solución e-F@ctory con tecnología TSN

Versión PDF (PDF:187.6KB)

TOKIO, 27 de noviembre de 2018. Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que lanzará productos de automatización de fábrica, como controladores programables, equipos informáticos industriales, servoamplificadores, interfaces hombre-máquina GOT, inversores y robots, que son compatibles con CC-Link IE TSN, la primera red industrial abierta del mundo en usar tecnología de red sensible al tiempo (TSN)*. CC-Link IE TSN es compatible con la tecnología TSN que garantiza la comunicación de control en tiempo real sobre la capa de comunicaciones de fabricación, incluso cuando se integra con el sistema de TI de nivel superior y se combina con otras redes abiertas. El lanzamiento de estos nuevos productos mejorará aún más la solución de automatización de fábrica integrada e-F@ctory** mediante el uso de Internet de las cosas industrial (IIoT) e informática perimetral, lo que acelerará la realización de una solución de fábrica inteligente.

* Una versión mejorada del estándar Ethernet que combina diferentes protocolos mediante el método de tiempo compartido.
** La solución de automatización de fábrica integrada que usa una combinación de automatización de fábrica y tecnologías de TI para ofrecer soluciones que reducen el coste total de desarrollo, producción y mantenimiento.

Marca de logotipo de CC-Link IE TSN

Características principales

1)
La automatización de fábrica con tecnología TSN permite realizar una arquitectura de sistema IIoT flexible
- El uso de la tecnología TSN hace posible integrar el control de la máquina y la información de comunicaciones en un solo cable Ethernet, lo que permite una configuración flexible del sistema utilizando dispositivos Ethernet estándar. TSN habilita la mensajería determinista de la comunicación de control que requiere supervisión en tiempo real, mientras que la comunicación de información se lleva a cabo a través de Ethernet general, lo que permite realizar fácilmente sistemas de redes industriales a gran escala.
- TSN habilita la comunicación con el sistema de TI sin afectar al control de todo el sistema de producción, lo que sirve de base para establecer un sistema de informática perimetral que coopera con Edgecross y el sistema IIoT a través de una comunicación fluida con el sistema de TI superior.
2)
La alta velocidad y gran precisión de control de movimiento contribuyen a mejorar la productividad
- La comunicación de control de alta velocidad que se consigue con el protocolo CC-Link IE TSN reduce aún más el tiempo de ciclo de los equipos y sistemas para mejorar sustancialmente la productividad. Por otro lado, el control de movimiento de alta precisión mejora la calidad de la producción.
- La función de comunicación esclavo a esclavo permite una comunicación síncrona entre dispositivos esclavos*** sin utilizar un maestro de control. Es posible obtener un control síncrono de alta precisión sin tiempos muertos.
*** Productos relacionados con el accionamiento, como servoamplificadores e inversores, junto con E/S remotas.
3)
Fácil configuración del sistema realizada con tecnología patentada
- La intuitiva herramienta de ingeniería detecta automáticamente los productos de la red compatibles con TSN, lo que reduce considerablemente el tiempo de configuración del sistema.
- El registro automático de parámetros desde la estación maestra hasta las estaciones esclavo reduce el tiempo de configuración al ampliar el sistema, agregar dispositivos conectados y sustituir módulos, recortando así los costes de mantenimiento generales.

Calendario de lanzamiento

Mitsubishi Electric continuará desarrollando productos compatibles, algunos de los cuales se empezarán a distribuir en la primavera de 2019.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.