PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3234
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm como máximo
TOKIO, 12 de diciembre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de unos módulos TFT-LCD a color SVGA de 10,4 pulgadas equipados con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 milímetros de grosor. Los nuevos módulos están diseñados para aplicaciones industriales, incluidas máquinas herramienta de sistemas de medición, equipo de construcción, vehículos agrícolas, automatización industrial, y terminales de punto de venta de gasolineras. La venta de muestras comenzará el 31 de enero de 2019 a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
Los nuevos módulos cubrirán las crecientes demandas del sector industrial de cristales protectores más gruesos y resistentes que faciliten el uso del panel táctil a los operarios que lleven guantes. La precisa detección multitáctil funciona incluso si las pantallas del módulo se mojan. La combinación de estas vanguardistas funciones táctiles con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi Electric han creado nuevos modelos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y configuraciones de instalación. Los módulos TFT-LCD a color XGA de 10,4 pulgadas y VGA de 10,4 pulgadas también estarán disponibles de forma opcional para satisfacer las necesidades del cliente.
Producto | Modelo | Tamaño de pantalla | Resolución | Brillo (cd/m2) | Envío |
---|---|---|---|---|---|
Módulos TFT-LCD con paneles táctiles capacitivos proyectados |
AA104SL02DDE11 | 10,4 pulgadas | SVGA | 560 | 31 de enero de 2019 |
AA104SL12DDE11 | 960 |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.