PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3235

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará un diodo láser rojo de alta potencia de 638 nm para proyectores

La inaudita potencia de salida de 3,0 W de su luz pulsada permitirá crear proyectores de mayor brillo y menor tamaño

Versión PDF (PDF:125.9KB)

TOKIO, 19 de diciembre de 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 1 de abril de 2019 lanzará oficialmente el diodo láser pulsado (LD) ML562G86 para proyectores, que cuenta con una luz roja brillante de 638 nanómetros (nm), una potencia de salida de 3,0 W (un récord mundial) mediante el funcionamiento pulsado y un tiempo medio hasta el fallo1 (MTTF) de más de 20 000 horas. La gran potencia de salida y el amplio rango de temperaturas de funcionamiento del ML562G86 contribuirán a mejorar la luminancia y la miniaturización de los proyectores. La venta de muestras comenzará el 11 de enero de 2019.

1 Evaluación estándar de la fiabilidad.

Diodo láser rojo con una longitud de onda de 638 nm de alta potencia (ML562G86)

Características del producto

1)
Potencia de salida de luz pulsada de 3,0 W sin precedentes y un amplio MTTF de más de 20 000 horas
- La mayor potencia de salida del mundo, 3,0 W, que es un 20 % superior al modelo convencional de la empresa (ML562G84).
- Un MTTF de más de 20 000 horas gracias a las mejoras realizadas en la estructura del chip del LD y en los procesos de fabricación.
- Luz láser de 638 nm de alta potencia de salida y alta luminosidad que alcanza los 145 lúmenes por LD.
2)
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento que permitirá reducir los costes y el tamaño de los proyectores
- Un rango de temperaturas de funcionamiento que oscila entre 0 y 45 grados centígrados mediante el funcionamiento a pulso a 3,0 W, gracias a la gran salida del transistor de paquete cilíndrico (TO-CAN) de 9,0 mm de diámetro, que permite una disipación del calor excelente.
- Luz pulsada con una potencia de salida líder en el mundo de 2,1 W a una temperatura del encapsulado de 55 grados centígrados.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento que permite simplificar la estructura de refrigeración, lo que contribuye a la miniaturización de los proyectores y a la reducción de costes de las unidades de refrigeración.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.