Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3265
TOKIO, 5 de marzo de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy su nueva interfaz de usuario (IU) SwipeTalk Air™, que se considera la primera IU del mundo en utilizar la tecnología de realidad aumentada (RA) para reproducir de forma instantánea palabras dictadas como texto tridimensional durante grabaciones de vídeo en directo. El posicionamiento del texto se implementa, simplemente, deslizando el dedo sobre la pantalla de la tablet o el smartphone. La empresa también ha anunciado el desarrollo de la aplicación SwipeTalk Air para iOS®, que integra la IU, grabación de vídeo y otras funciones para dar vida a las redes sociales logrando vídeos muy expresivos.
Se presentará un prototipo de SwipeTalk Air en la exposición de tecnología digital del SXSW (South by Southwest) en Austin, Texas (EE. UU.), del 8 al 17 de marzo. En el futuro, se seguirán mejorando la operatividad y las funciones de cara al lanzamiento de la IU y la aplicación en productos y servicios comerciales.
El sujeto habla, y la persona que graba desliza el dedo (izquierda) para reproducir instantáneamente el texto 3D en vídeo (derecha)
La IU reproduce inmediatamente palabras dictadas como texto 3D en un vídeo cuando la persona que está grabando desliza un dedo por la pantalla del dispositivo. Una vez que se ha encuadrado al sujeto con el dispositivo, si este pronuncia unas palabras, al deslizar con el dedo sobre la pantalla aparecerá inmediatamente el texto en la zona sobre la que se ha trazado la línea.
La grabación y la edición de vídeo se integran sin problemas, por lo que la experiencia de capturar el momento en directo nunca se ve interrumpida y los usuarios pueden disfrutar de la introducción de texto de forma intuitiva.
Gracias a ella, una nueva forma de expresión en vídeo es posible, al poder colocarse letras suspendidas en el aire en cualquier parte de la pantalla. Dado que el texto se dispondrá de forma fija en un lugar, incluso al cambiar el ángulo de la cámara, la toma de vídeos que combinan este tipo de texto con la grabación de diversos objetos permite formas de expresión innovadoras y nuevos usos en función de las ideas de los usuarios. Gracias a la rapidez con que se coloca el texto, el usuario puede producir vídeos de gran creatividad fácilmente.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.