Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla el primer GaN-HEMT de varias células directamente adherido a sustrato de diamante del mundoAumentará la eficiencia energética y la fiabilidad de la electrónica de microondas en diversos campos

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3298

TOKIO, 2 de septiembre de 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que, en colaboración con el Research Center for Ubiquitous MEMS and Micro Engineering del AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada), ha desarrollado un transistor de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT) en una estructura de varias células (diversas células de transistores dispuestas en paralelo) adherida directamente a un sustrato disipador térmico de diamante monocristalino con alta conductividad térmica. Se cree que es la primera vez que se logra adherir un GaN-HEMT de varias células directamente a un sustrato de diamante monocristalino.* El nuevo GaN-HEMT en diamante mejorará la eficiencia de potencia añadida de los amplificadores de alta potencia en estaciones base de comunicaciones móviles y sistemas de comunicaciones por satélite, lo que ayuda a reducir el consumo de energía. Mitsubishi Electric perfeccionará el GaN-HEMT en diamante antes de su lanzamiento comercial previsto para 2025.

  1. * Según un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de 2 de septiembre de 2019.

Este logro de investigación se anunció por primera vez en la SSDM (International Conference on Solid State Devices and Materials, Conferencia Internacional sobre Materiales y Dispositivos de Estado Sólido) que se está celebrando en la Universidad de Nagoya (Japón) del 2 al 5 de septiembre.

  • Vista del nuevo GaN-HEMT en diamante desde arriba y estructura de célula

  • Vista transversal del nuevo GaN-HEMT en diamante


Mitsubishi Electric gestionó el diseño, la fabricación, la evaluación y el análisis del GaN-HEMT en diamante y el AIST desarrolló la tecnología de adhesión directa. Una parte de este logro se basa en los resultados obtenidos de un proyecto encargado por la NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization, Organización de Desarrollo de Tecnologías Industriales y Nuevas Energías).

Características clave

  1. 1)El primer GaN-HEMT del mundo con estructura de varias células adherida directamente a sustrato de diamante
    La mayoría de los GaN-HEMT existentes que utilizan un sustrato de diamante para la disipación del calor se crean utilizando una lámina de capa epitaxial de GaN de la que se ha eliminado el sustrato de silicio y en la que el diamante se deposita a alta temperatura. A continuación, los HEMT se fabrican sobre el sustrato de diamante de la oblea de GaN aplanada. Sin embargo, debido a que los coeficientes de expansión térmica del GaN y el diamante son diferentes, la oblea puede deformarse considerablemente durante el proceso de fabricación, lo que dificulta la fabricación de GaN-HEMT grandes de varias células.

    Durante esta investigación, se eliminó el sustrato de silicio de un GaN-HEMT de varias células fabricado con sustrato de silicio. También se pulió la superficie posterior del GaN-HEMT para hacerla más delgada y plana, y así adherirla directamente a un sustrato de diamante mediante una nanocapa de adhesión. Se utilizó una estructura de varias células para la alineación paralela de ocho células de transistor de un tipo encontrado en productos reales. Por último, se fabricó un GaN-HEMT de varias células en diamante, el primero del mundo, utilizando un sustrato con alta disipación de calor hecho de diamante monocristalino.
  2. 2)Rendimiento y eficiencia energética mejorados para un mayor rango de ondas de radio y conservación energética, en comparación con un GaN-HEMT original con la misma estructura en un sustrato de silicio
    El uso de un diamante monocristalino (conductividad térmica de 1900 W/mK) para una disipación del calor superior suprime la degradación de la temperatura, reduciendo el aumento de temperatura del GaN-HEMT de 211,1 °C a 35,7 °C Esto mejora la potencia por ancho de punto de inyección de 2,8 W/mm a 3,1 W/mm y aumenta la eficiencia energética de un 55,6 % a un 65,2 %, lo que permite una importante conservación energética.

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes