Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3317
TOKIO, 1 de noviembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo modelo de ascensor MOVE con plazos de entrega rápidos, ahorro de espacio y reducción del impacto medioambiental adecuado para su uso en oficinas y apartamentos de media y baja altura en Europa. La filial Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC) gestiona el desarrollo y la fabricación, así como la comercialización del modelo en Países Bajos, Reino Unido, Francia y otros países europeos; aspira a lograr unas ventas anuales de 1500 unidades en el ejercicio fiscal que termina en marzo de 2026.
Ascensor MOVE para el mercado europeo
Nombre del producto | Uso | Capacidad (personas) |
Velocidad | Lanzamiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|
MOVE | Pasajeros | De 630 a 1050 kg (de 8 a 14) |
1,0 m/s o 1,6 m/s | viernes, 1 de noviembre de 2019 | Por presupuesto |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.