Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3322
TOKIO, 10 de diciembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO, 6503) ha anunciado hoy que ha recibido uno de los premios R&D 100 por su innovadora máquina de chapado con deslizamiento automático pieza a pieza que permite a las fábricas de chapado conseguir una mayor productividad y una reducción de la carga ambiental. El premio fue recibido durante la ceremonia de los galardones R&D 100, que tuvo lugar en San Francisco (EE. UU.) el 5 de diciembre. Hasta la fecha, Mitsubishi Electric ha recibido 26 premios R&D 100 de R&D World.
La galvanotecnia es un proceso que pone en contacto el elemento de destino con una solución de chapado a través de un electrodo, sin requerir un baño de chapado, permitiendo que solo la superficie de contacto se chape mientras se desliza sobre el electrodo.
Asistentes a la ceremonia de entrega de premios R&D 100
Máquina de chapado con deslizamiento automático pieza a pieza
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.