Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric va a ampliar la línea de GaN-HEMT en la banda KuLos nuevos modelos serán compatibles con las comunicaciones multiportadora, el aumento de la capacidad de transmisión de datos y la reducción del tamaño de las estaciones terrestres de comunicaciones por satélite

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3323

TOKIO, 12 de diciembre de 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO, 6503) ha anunciado hoy que su línea de transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT), diseñados para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite (SATCOM), se ampliará con la adición de nuevos GaN-HEMT de 70 y 100 W en la banda Ku (entre 12 y 18 GHz), adecuados para aplicaciones multiportadora. El modelo de GaN-HEMT de 70 W consigue una baja distorsión de la intermodulación de tercer orden (IMD3)* con una amplia frecuencia de desvío** de hasta 400 MHz, que se considera el nivel más alto del sector. Por su parte, el modelo de GaN-HEMT de 100 W combina una potencia de salida incomparable con una IMD3 baja y una frecuencia de desvío de hasta 200 MHz. Mitsubishi Electric comenzará a enviar muestras de ambos modelos el 15 de enero.

  1. * Medida del rendimiento de distorsión de un amplificador en el caso de señales de dos tonos
  2. ** Diferencia de frecuencia entre señales de dos tonos, utilizadas en las mediciones de IMD3

GaN-HEMT para estaciones terrestres de SATCOM en la banda Ku
Izquierda:MGFK50G3745A (100 W) Derecha: MGFK48G3745A (70 W)

La demanda de comunicaciones y de recepción de noticias por satélite (SNG) en la banda Ku está creciendo rápidamente, con el objetivo de garantizar las comunicaciones en el supuesto de que ocurran desastres naturales y para las zonas rurales en las que es difícil instalar equipos de red de cable. Además, las comunicaciones de alta velocidad, con una capacidad cada vez mayor, han supuesto una ampliación de las necesidades en materia de comunicaciones por satélite, tanto multiportadora como monoportadora. Se espera que los nuevos GaN-HEMT de Mitsubishi Electric aceleren la materialización de estaciones terrestres más pequeñas, así como de comunicaciones más rápidas y de mayor capacidad para distintas necesidades.

Programa de ventas

Producto Aplicación Modelo Descripción general Envío
Frecuencia Potencia de
salida
en estado de saturación
Desvío de
frecuencia
GaN-
HEMT
en la banda Ku
Estaciones terrestres de
SATCOM
MGFK48G3745A 13,75-14,5GHz 48,3 dBm
(70 W)
Hasta 400 MHz 15 de enero de 2020
MGFK50G3745A 50,0 dBm (100 W) Hasta 200 MHz
.

Características del producto

  1. 1)La frecuencia de desvío líder del sector, con una amplitud de hasta 400 MHz para comunicaciones por satélite de gran capacidad
    • El modelo MGFK48G3745A utiliza un nuevo circuito coincidente para proporcionar una amplia frecuencia de desvío líder del sector, que es 80 veces mayor que la de los modelos actuales. Además, presenta IMD3 baja con una amplia frecuencia de desvío de hasta 400 MHz, para comunicaciones por satélite de gran capacidad y alta velocidad, incluso para comunicaciones multiportadora.
  2. 2)La potencia de salida inigualable de hasta 100 W contribuirá a la reducción de tamaño de las estaciones terrestres de SATCOM
    • El modelo MGFK50G3745A utiliza circuitos coincidentes de transistores optimizados para proporcionar 100 W de potencia de salida de pico e IMD3 baja, a fin de ayudar a reducir el tamaño de las estaciones terrestres de SATCOM mediante la disminución de los componentes que incorporan.


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes