Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric expone en la feria CES 2020 de Las Vegas, EE. UU.

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3324

TOKIO, 17 de diciembre de 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO, 6503) ha anunciado hoy que expondrá sus tecnologías y productos de vanguardia del sector automotriz, que contribuirán a nuestro objetivo futuro de crear una sociedad MaaS (movilidad como servicio), en la feria CES 2020 de tecnologías de consumo, que se celebrará en Las Vegas (EE. UU.) entre los días 7 y 10 de enero. La exposición de Mitsubishi Electric, que gira en torno al concepto “The next step in mobility” (El siguiente paso para la movilidad), se ubicará en el stand n.º 7529 del North Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas.

Ejecución del pabellón de Mitsubishi Electric

Zonas y exposiciones principales

  1. Escenario principal
    • Proyección de un vídeo sobre el concepto en una pantalla grande para presentar nuestra visión, “The next step in mobility”, cuyo objetivo es ofrecer un transporte cómodo en la futura sociedad MaaS gracias a una amplia gama de avanzadas tecnologías.
    • Presentación del modelo de concepto EMIRAI S, equipado con tecnologías de vanguardia, como una innovadora interfaz hombre-máquina para una mejor comunicación tanto en el interior como en el exterior del vehículo y la tecnología de detección biológica para una conducción segura.
  2. Otros
    • Se mostrarán productos tanto para vehículos híbridos como para vehículos eléctricos; por ejemplo, motores compactos y de alta potencia, o inversores.
    • Las pantallas de panel táctil presentarán nuestras tecnologías avanzadas, incluidas aquellas relacionadas con la gestión de energía y la transferencia de energía bidireccional inalámbrica.
    • También podrá verse un sistema de cartografía móvil (MMS) que recopila, cuando los vehículos están en movimiento, datos de posicionamiento 3D con gran precisión para utilizarlos como base para crear mapas en 3D de alta definición.

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes